This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:待机模式电流

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1539560/cc2340r5-standby-mode-current

器件型号:CC2340R5
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我们在开发过程中使用了 CC2340R5 芯片组。 我们使用的是 simpleLink_f3_SDK。  

IDE:CCS

我们已从 SDK 中为 CC2340R5 导入 Basic BLE 工程、并使用功率监测器工具测量了 EVK 上的有功电流和睡眠电流。

我们看到广播期间的有功电流平均约为~μ A 5.2mA、待机期间的电流消耗约为 10 μ A。

但是、数据表中提到、在待机模式下、平均电流消耗为~710nA ( 0.71uA )。

从之前与 TI 专家的讨论中、我们得知应用程序代码不控制唤醒/睡眠序列、而是由 BLE 栈处理。

我们是否必须更改/添加一些内容才能获得所需的上述电流? 如前所述、我们目前看到待机模式下的平均电流消耗为 10uA、与数据表有很大偏差。

我还禁用了广播以检查器件在待机期间的电流消耗、并发现平均电流消耗相同 (10uA)。

我已添加快照供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您联系我们。 当器件处于待机状态时、您应该看到功耗测量值约为 710nA。 您能分享一下您是如何测量器件的图片吗? 您是否移除了 LED 跳线并将 XDS110 与 LP-EM-CC2340 断开连接?

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    请查看下面所附设置的图像。  

    电源监控器工具用于为 EVK 供电。 仅连接 3.3V 和 GND。 这些工具提供恒定的 3.3V 电压。

    LED 跳线在 EVK 上连接、我将移除它们并查看消耗的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您发送编修。 在图中、我看到 LED 跳线已连接。 为了清楚 起见、您在测量过程中将其移除是正确的? 根据您的最后一封邮件、似乎是这样、但我只是想确认一下。

    您是否在基本 BLE 示例中禁用了 UART 显示? 必须这样做以实现预期的待机电流。 这可以通过 Advanced Settings 选项卡内 BLE 模块中的 SysConfig 来完成。

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您重点介绍显示屏和 LED 跳线部分。 在上一篇文章中、我在 SDK 中同时启用了跳线和 UART 显示。

    我已移除 LED 的跳线、并已禁用 SYSCFG 中的显示模块。 此外、我还禁用了在 SDK 代码中启用的按钮。

    通过这些变化、平均电流消耗已降至 7uA、如下所示。

    已移除 LED 跳线

    SYSCFG 的 GPIO 部分:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    明白。 感谢您的分享。 我们似乎越来越接近了。 您能否分享用于测试的应用程序? 我想看看代码中是否有解释您看到的增幅的内容。

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我可以导出我的工程并与您共享存档文件。 我该如何在这个论坛上做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 CCS 中、您可以右键点击工程并将其导出为存档。 然后、您可以使用“插入“将存档附加到此邮件的答复中。

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我有一个驱动器链接、是否可以安全地在线发布、或者是否有其他方式共享?

    “插入“选项仅允许附加链接和照片、没有上传文件的选项。 该项目是最低限度的、但我们的 IT 团队要求检查是否有不同的检查方法。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我相信,如果你点击插入链接/照片,那么它应该允许你上传存档。 您能否对此进行测试? 很遗憾、我们无法使用外部文件共享选项。 请告诉我这是否起作用。 如果没有、那么我们可以找到另一种方法来共享该工程。

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    很抱歉、我错过了它在 Insert 下所说的文件所在的部分。 请找到下面随附的文件。

    e2e.ti.com/.../StandByCurrent_5F00_TI_5F00_TICKET.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可以看到工程使用较旧版本的 SDK。 您能否使用 F3 SDK 可用的最新 SDK 版本进行重新测试?

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    好的、将在最新的 SDK 上试用它。 同时、您能否共享已测试并实现 710nA 电流的十六进制文件?

    谢谢、

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandeep:

    我附加了一个工程、用于将器件置于待机状态 10 秒、唤醒它、递增计数器并无限期重复。 在唤醒之间、器件应处于待机状态并应测量预期待机电流。

    e2e.ti.com/.../empty_5F00_LP_5F00_EM_5F00_CC2340R53_5F00_freertos_5F00_ticlang.zip

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、  

    很抱歉耽误您的时间、将测试项目并尽快更新您。

    同时、是否可以假设待机工程的电流消耗与空工程的结果不同?

    我被告知在 BLE 工程中、对待机模式的控制是由 BLE 栈实现的。  

    开始之前、对讲机设置将被存储、然后对讲机将关闭。

    保留对讲机设置是否是导致当前设置差异的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandeep:

    您能解释一下什么是待机模式吗? 在数据表和 SDK 中、待机是指 MCU RAM 保持的最低功耗状态。 使用 BLE 工程时、器件将在射频事件和处理之间进入待机状态。 在大多数情况下、器件将处于待机状态。 如果您测量待机期间的功耗、应该会看到预期的待机数字、但如果您测量随时间推移的功耗以及中的时间段包括待机部分和有效部分、则会看到功耗增加。

    由于 BLE 的存在、待机部分的功耗不应增加。 要查看这种粒度级别、您需要一个功率分析仪。

    此致、

    1 月