This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:更新了 CC2340Rx 无晶振 BLE 外设使用的状态?

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1543458/cc2340r5-updated-status-for-cc2340rx-crystal-less-ble-peripheral-use

器件型号:CC2340R5


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

i´m 跟进上一个线程、涉及在没有 32kHz 晶体的情况下运行 CC2340Rx。

最近是否有关于将内部振荡器专门用于外设角色的特性或支持的任何更新?

例如、在没有 32kHz 晶体的情况下、稳定的 BLE 连接间隔和连接模式下的低功耗运行是否可行、尤其是在睡眠/唤醒场景中使用计时器、GPIO 唤醒或 UART 等外设时?

`s 有当前的´d 手册或内部测试总结可用、我真的很感谢您给我们一个指针!

提前非常感谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仔细查看后、我可以找到多个票证和一个 Confluence 页面、其中介绍了如何将外部时钟/LF_RCOSC 时钟用于蓝牙。 下面是 Confluence 页面的摘录,说明如何执行此操作:

    此致、
    Maxence