This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2745R10-Q1:使用信道探测和主机测试示例等蓝牙示例时出现问题

Guru**** 2924610 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC2745R10-Q1, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1528276/lp-em-cc2745r10-q1-problem-using-bluetooth-examples-like-channel-sounding-and-host-test-example

器件型号:LP-EM-CC2745R10-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:

我在 simplelink-lowpower-f3-SDK(版本:9.10.00.83)中找到了 蓝牙通道探测示例、并使用两个 LP-EM-CC2745R10-Q1 电路板对其进行测试。  
但两个评估板中的一个有问题。 我用钥匙/汽车节点示例刷新了它、没有任何反应。  
另一项测试是结合 tools 文件夹中的 BTOOL 尝试 host_test 示例。 我总是收到连接超时。
因此、我尝试使用 uart echo 示例检查器件的 UART 模式。 工作正常。
我还使用 SmartRF Studio 通过 RX/TX 连接检查射频模式。 我切换了两个董事会的角色、他们会根据需要工作。
我不知道为什么电路板不应与 BLE 示例配合使用、因为 RX/TX 连接和 UART 本身可以正常工作。
我还在 UNIFLASH 工具中寻找一个完整擦除项、以确保存储器完全擦除、但该按钮不再出现在 V9.1 中。
刷写器件时我是否错过了某些内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议。 我们最近发布了 9.11 SDK、其中包含一些信道探测修复。 您能否试用新的 SDK 并告诉我问题是否仍然存在?

    此外、是否所有 BLE 示例都无法正常工作、或者仅提供汽车节点示例?

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarek D

    CCS 20.2 不 显示 新的 SDK、因此我必须通过安装程序进行安装。 dev.ti.com Resource Explorer 中也不提供新的 SDK。  

    尽管如此、car/key 节点和新 SDK 9.11 中的 host_test 示例仍然存在问题。 我 仅 测试了 提到的三个 BLE 示例。

    我还使用关键节点示例通过 SMA 连接器检查射频输出、并在无法正常工作的评估板上连接了射频检测器。 似乎射频输出未处于活动状态、 因此 在此设备上未启用广播模式。 如果我使用另一个 工作评估板,我看到一个射频信号,导致一个活动的广告。

     此致、

     Benedikt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benedikt:

    我懂了。 请通过以下链接中的安装程序来安装 SDK。 我们首先构建和刷写标准 basic_ble 工程。 您能否将工程导入工作区、进行编译并将其刷写到器件上? 之后、请打开连接到器件的 UART 控制台、复位器件几次、您应该会看到 basic_ble 双按钮菜单。

    https://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK/9.11.00.18

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我已经安装了 SDK 9.11、并使用它来测试  CAR/键节点和 host_test 示例。 现在、我测试了 您提到的 basic_ble 工程。 终端上没有输出、但保持空白。 我认为该器件有点损坏。

    在 CCS 20.2 中导入 basic_ble 示例、编译并将其刷写到器件中

    已安装的软件包

     此致、

     Benedikt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benedikt:

    如果一个电路板使用示例、但另一个电路板出现故障、我觉得这是一个硬件问题。 由于负责的 FAE 是不在办公室,直到下周,我想知道你是否可以等待或我需要介入,并检查我们如何可以让你第二个板快速?

    此致、Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    感谢您的报价。  我可以等到负责的 FAE 回到办公室。  

    此致、

     Benedikt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benedikt:

    我很抱歉耽误你的时间。 感谢您分享最新详情。 能否详细介绍一下有问题的电路板? 具体来说、您能否分享 LP 的修订版号以及 IC 本身的标记? 您是否可以使用 uniflash 来检查器件上 HSM 的版本?

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我通过 uniflash 检查了 HSM 信息、并收到以下消息:

    HSM 启动失败。 确保在“HSM Image“部分下对有效的 HSM 映像进行编程。

    器件信息显示:

    BLE 地址:

    BLE ID 地址:0x78CD555B89A8

    IC 和 LP 标识:
    LP-EM-CC2745R10-Q1
    BOM 版本:C

    2453

    此致、
     Benedikt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您提供 HSM 映像的提示。

    我再次刷写了 HSM 映像。 现在、MCU  按预期使用 basic_ble 示例。  

    此致、

     Benedikt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benedikt:

    很高兴听到您能够解决该错误! 感谢您分享您的解决方法!

    此致、

    1 月