This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:外部时钟输入和复位释放序列

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1532667/cc2651r3sipa-external-clock-input-and-reset-release-sequence

器件型号:CC2651R3SIPA


工具/软件:

我们将使用来自外部振荡器的 32kHz 输入和来自外部复位 IC 的复位输入、如下所示。

在当前上电序列中、我们将 VCCS 斜升至 2.5V、然后释放复位。 之后、32kHz 时钟信号变得稳定。
这个时钟稳定序列是否有任何问题?

或者、在释放复位之前、32kHz 时钟输入是否应该保持稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toshio!

    我将邀请我们的专家来帮助您。

    此致、
    Maxence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Maxence:

    谢谢、我们期待收到专家的答复。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在器件从复位中释放之前、最好具有稳定的 32kHz 时钟源。 原因是、在器件引导期间、它将尝试使用在其初始化代码中配置的时钟源、如果此时钟不存在、则可能会失败。   

    一种选择是您可能可以在存在 32kHz 时钟时保留该模块的复位信号。 我们的器件在复位线路被置为有效的时间没有最大限制(器件数据表的第 8.15.1 节)。

    有关电源、时钟和复位系统的详细信息、请参阅 CC2651 技术参考手册的第 7 章。  

    希望这对您有所帮助、

    Rafael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 谢谢您的答复。

    我查看了 CC2651 技术参考手册的第 7 章。 还有其他问题。
    复位释放后、在加载客户配置之前使用哪个时钟源 CC2651R3SIPA?
    - 48MHz RC 振荡器
    - 48MHz 晶体振荡器
    - 32kHz RC 振荡器
    - 32.768kHz 晶体振荡器
    - 2MHz RC 振荡器
    -来自 DIO 的 32.768kHz 外部振荡器

    是否所有时钟源在释放复位之前都开始振动?

    在加载客户配置后、我们是否可以将 32kHz 时钟源从内部 RC 振荡器更改为外部振荡器动态从 DIO?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toshio、  

    请为延误道歉;我在过去几个星期的时间里一直在偏离轨道。  

    初始时钟是 48MHz RC 振荡器、如果在 CCFG 中配置并安装到电路板上、则会启动外部 48MHz 晶体。 之后、CPU 开始其正常引导过程。  

    在复位后的器件初始化期间、通过在启动期间读取相应的 CCFG 寄存器、选择 32kHz 时钟源。 有一种机制可以检测时钟丢失(器件 TRM 的第 7.7.1.1 节)、但不会动态更改时钟丢失。  

    希望这对您有所帮助、

    Rafael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我的所有关切都已得到解决。 我们将关闭该工单。

    此致、