This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:"BLEAPPUTIL_SCAN_DISABLED"未触发事件

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1539507/cc2340r5-bleapputil_scan_disabled-event-is-not-getting-triggered

器件型号:CC2340R5


工具/软件:

e2e.ti.com/.../2251.basic_5F00_ble_5F00_LP_5F00_EM_5F00_CC2340R5_5F00_freertos_5F00_ticlang.zip

您好论坛、

  我正在尝试使用执行多角色项目“外设+观测器“ SDK:9.11.00.08。  当扫描停止时、预计会触发“BLEAPPUTIL_SCAN_DISABLED"事件“事件、但这种情况下会发生。 I

我正在使用“basic_BLE"示“示例工程、并且大部分代码都未经修改。 我附加了一个项目。 请检查并告诉我。

此致

Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好论坛、

    有任何更新?

    此致

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    感谢您联系我们。 这是此 SDK 上最近发现的一个问题、我们已提交请求单、让研发团队尽快解决该问题。 该票被标记为 BLE_Loki-3421。 权变措施是、请将器件配置为中央+外设、并使用非连接的广播来防止连接、并让器件充当观测器。

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注:1 月、谢谢

    此致

    Vaibhav