This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:当 CC2340 ADC 转换 0.7V 的电压时、输出为 0。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1536218/cc2340r5-q1-when-the-cc2340-adc-converts-a-voltage-of-0-7v-the-output-is-0

器件型号:CC2340R5-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

工具/软件:

使用 CC2340R5 进行温度测量时、如果 ADC 转换为 0.7V、有时会产生 0 的输出。 其他输入电压点不会出现该现象。 这是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您可以提供您的 SDK 版本吗?  

    此外、您多久会看到这个问题? 每次接近 0.7V 时是否会出现问题? 您是否观看过 ADC 采样函数中的任何变量以进一步调试问题? 请输出 ADC 和 ADCValue 并验证这些值是否看起来真实。  

    请告诉我。  

    谢谢、  
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    simplelink_lowpower_f3_SDK_8_10_01_02;

    它与芯片有关。 目前已生产了大约 50,000 套、发现了五个这类案例。 这五个异常芯片也偶尔出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我尝试在我的最后复制问题、正如预期的那样、0.7V 是有效的;我将在接下来的 2 天内执行更多测试、包括比较多个器件并运行更长时间的测试。 我还建议尝试运行我在您的终端所用的工程。您可以在此处找到该工程 :https://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK/8.10.01.02 (您使用的 SDK 与您所用的 SDK 相同)

    版本 8.10.01、名为 adcsinglechannel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您联系您的 Field Apps 工程师进行故障分析。