Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5工具/软件:
您好论坛、
我正在尝试在 CC2340R5 上实现 apple AMS、我使用 SDK:9.11.00.08。 当我尝试使用 其中一个 AMS 特性(即实体更新)执行写入操作时 、我收到一个使用方法 ATT_ERROR_ESP 和错误代码 0x12 的 gattMsg。 我尝试在'att.h'文件中找到含义、但保留供将来使用。 您可以告诉我、errCode 0x12 是什么意思吗? 如何解决该问题?
PS:请注意、句柄值正确、我已根据工作代码进行了检查。

此致
Vaibhav