This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:将 ATT_ERROR_RSP 获取为"0x12"(用于 GATT_WriteCharValue () API)

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1536838/cc2340r5-getting-att_error_rsp-as-0x12-for-gatt_writecharvalue-api

器件型号:CC2340R5


工具/软件:

您好论坛、

我正在尝试在 CC2340R5 上实现 apple AMS、我使用 SDK:9.11.00.08。 当我尝试使用 其中一个 AMS 特性(即实体更新)执行写入操作时 、我收到一个使用方法 ATT_ERROR_ESP 和错误代码 0x12 的 gattMsg。 我尝试在'att.h'文件中找到含义、但保留供将来使用。 您可以告诉我、errCode 0x12 是什么意思吗? 如何解决该问题?

PS:请注意、句柄值正确、我已根据工作代码进行了检查。

此致

Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否有任何更新?

    此致

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vaibhav、

    您能否分享正在执行 GATT 写入操作的上下文? 如果您可以共享代码片段以查看其使用方式、它可能会有所帮助。

    您得到的值 0x12 attErrorRsp_t 结构的 errCode 是否正确?

    BR、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我试着写一个苹果 AMS 的特征。 问题已得到解决。 我试图对错误的字符执行写操作。

    此致

    Vaibhav