This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2745R10-Q1:意外断开连接

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1547846/lp-em-cc2745r10-q1-connection-disconnected-unexpectedly

器件型号:LP-EM-CC2745R10-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、TI 团队  

我们使用 CC2745、因此遇到了 BLE 断开连接的问题。  我们会在 105℃ 下进行环境实验。

我们还使用演示代码在 LaunchPad 上通过三处修改重现此问题:

设置:

    -发射台  

    -基本代码:  car_node 下的 SDK  simplelink_lowpower_f3_SDK_9_11_00_18

修改:

-我们在函数 Peripheral_start () 中启动 Adv
-我们在函数 Connection_Conn 下再次启用 Adv   
-我们将高级地址配置为公共地址
业务范围:
步骤 1:在进行上述修改后将演示代码下载到 LaunchPad 中
第 2 步:使用 NRF Connect 应用程序连接到 LaunchPad  
第 3 步:我们在 50℃ 周围使用热风枪加热发射垫  
我们观察到的情况:
BLE 连接意外在 8 秒后断开。
您 对这个问题有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个信息是。

    如果不进行我列出的三处修改、我们就会发现正常工作。并且不会在 CC2745 周围使用热空气时断开连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chao、

    我已经将其分配给了团队中的一名工程师。 为了澄清问题、您只会在 LP 加热后看到这些更改后的问题? 您是否有断开连接的监听器日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan

    感谢您的答复。

    是的、我们还  使用 Ellisys 监控智能手机和 LaunchPad 之间的交互。 我们看到启动板没有 突然回答空数据包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供 Ellisys 日志中的注释/注释、并对其进行筛选以显示 DUT。  

    当温度回落时、器件是否会再次工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    我目前没有日志。 断开连接后,我们无法再次连接它。  

    相信我,这个问题很容易重现。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chao、

    我已经按照您的步骤操作、将芯片加热至 70℃ 。 但我没有n`t 看到您报告的问题。

    您能否在高温试验箱中对此进行测试?

    我 怀疑 这与 LF 晶体有关。

      当您开始测试时、请使用 Ellisys 获取更多详细信息并观察 LF 晶体精度。

    32K LF 时钟信号可以映射到 GPIO、请参阅以下文档:

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_lowpower_f3_sdk_9_11_00_18/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/ble-stack-5.x-guide/debugging-index-cc23xx.html#debugging-lf-hf-clock-output

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Evan、Kevin

    这是非常奇怪的。 我们可以快速打电话吗? 另一个信息是我们使用的是 CC2745P10。

    这里是监听器日志:https://drive.google.com/file/d/1EfoBvxMPf7WhLWBRkoC5UkkLeJMLfvFX/view?usp=drive_link

    以下是基于 Demo car_node 的二进制文件: https://drive.google.com/file/d/1UCItf9g_y9D6tWK-jo5Rto3ujfkdpkP4/view?usp=drive_link 

    您可以直接尝试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kevin、

    基于 演示的修改  CAR_NODE  (在  SDK 中找到  simplelink_lowpower_f3_ SDK_9_11_00_18)

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我根据的演示 car_node 对其进行了测试  SDK 中找到  simplelink_lowpower_f3_ SDK_9_11_00_18

    该主题将通过离线电子邮件进行处理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个信息是、我们发现:在 sysconfig 中取消选择信道探测功能后、问题消失了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、  

    你有任何进展在你身边吗? 是否可以重现此问题?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chao、Kevin 是我的团队成员、与您一起工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    感谢您的反馈。 您知道 Kevin Side 的进展吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chao、

    今天上午我与他交谈过 — 他实际上无法重现在 SysConfig 中启用了 CS 的问题、但请告诉我、他通过电子邮件与您联系。 您看到他的电子邮件了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    我们分享了嗅探器日志,并在 3 天前向 Kevin 发送了几封邮件。 现在仍然没有反馈。  

    我们不知道此问题的状态、担心如果是硬件问题、我必须通过 E2E 论坛与您确认状态。