This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:工程创建

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1545720/cc2745r10-q1-project-creation

器件型号:CC2745R10-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

我尝试从 CCS 为 CC2745R10 创建工程、但收到错误消息“Device-id 'CC2745R10-Q1“

我已安装 SimpleLink 低功耗 F3 SDK (9.11.0.18)、SysConfig (1.23.2)

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请按照此处的指南进行操作: https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_lowpower_f3_sdk_9_11_00_18/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/quickstart-guide/quickstart-intro-cc23xx.html#build-your-first-program-for-the-device-device

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、  

    请检查我上传的图像、我在创建项目时遇到问题。 我可以看到我的电路板详细信息。 我可以选择 BLE 作为工程类型。 但是、当我点击“Create"时“时、会出现一条错误消息 “Device-id 'CC2745R10-Q1“未被识别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您使用的是哪个版本的 CCS Theia?

    如果切换到最新版本、是否仍会出现此问题?

    我看到您正在尝试“创建新工程“、但直接从 SDK 导入工程时、您会看到这个问题吗?

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nima、

    我正在使用 CCS 20.0.1。  

    当我尝试打开一个工程时、它无法编译。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请尝试使用 CCS 20.2.0 或最新版本、告诉我它是否起作用。 我不确定 20.0.1 是否支持 CC2745。 在任何情况下、都应使用最新版本的 CCS、因为以前版本缺少许多功能。

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我删除了通过 CCS 下载的旧 SDK、并从 TI 网站下载、然后再次安装 SDK。 现在、我可以创建工程了。 感谢 Nima  的支持。