This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:最新 SDK 缺少片上 OAD 示例

Guru**** 2892930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1553917/cc2640r2f-latest-sdk-missing-on-chip-oad-example

器件型号:CC2640R2F


工具/软件:

您好、  

我尝试将 SDK 版本从升级  simplelink_cc2640r2_SDK_5_30_00_03 最终目的  simplelink_cc2640r2_SDK_5_30_01_11 - 似乎是一个小 bugfix 版本、因此没有预料到任何问题。 我发现、我们的实现所基于的 OAD 片上示例已删除。 查看路径 \examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack 对于 5.30.00(左)与 5.30.01(右):

删除此示例是否有具体原因? 对于链接其实现中包含的文件的用户、有什么变通办法?

此致、
Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie:

    正确。 由于最新 SDK 版本中栈会产生额外的闪存和 RAM 消耗、因此不再支持片上示例。 如果需要片上系统、则建议使用之前的 SDK 版本。

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的澄清 — 我不知道有显著的增长。

    此致、
    Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie:

    没问题! 很乐意提供帮助!

    此致、

    1 月