请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2745R10-Q1工具/软件:
您好、
NVOCMP 驱动器低压检测在 SDK 6.30 中启用。
但自 SDK 7.10 以来、它已被禁用。
在 SDK 9.10 中、#ifdef NVOCMP_MIN_VDD_FLASH_MV 保留在 nvocmp.c 中、因此我尝试定义 NVOCMP_MIN_VDD_FLASH_MV=2000、但遇到了编译错误。
为什么在 SDK 7.10 以来禁用该功能?
是否计划在未来启用 NVOCMP 驱动器低压检测?
如果是、您计划何时启用它?