This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:NVOCMP 驱动器低压检测

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1549379/cc2745r10-q1-nvocmp-driver-low-voltage-detection

器件型号:CC2745R10-Q1


工具/软件:

您好、

NVOCMP 驱动器低压检测在 SDK 6.30 中启用。

但自 SDK 7.10 以来、它已被禁用。

在 SDK 9.10 中、#ifdef NVOCMP_MIN_VDD_FLASH_MV 保留在 nvocmp.c 中、因此我尝试定义 NVOCMP_MIN_VDD_FLASH_MV=2000、但遇到了编译错误。

为什么在 SDK 7.10 以来禁用该功能?

是否计划在未来启用 NVOCMP 驱动器低压检测?

如果是、您计划何时启用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我正在联系研发团队、看看是否有计划支持这项工作。

    我应该有一个答复明天。

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉耽误你的时间。 我还没有研究过这一点、我将在星期二上做出响应。

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们尚不支持 CC2745 上的 NVOCMP 低电压检测。 不过、如果这是硬性要求、请联系您的 TI 代表、使其离线。