This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2755R10:温度传感器问题

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1555433/cc2755r10-temperature-sensor-questions

器件型号:CC2755R10


工具/软件:

您好、专家:

在这个 e2e 沟通后、我收到了更多问题。

 CC2755R10:温度传感器 

1) 如果–40°C 处的偏移是+4°C、0 –125°C 处的偏移是–2.5°C、请提供注释、这与红点情况类似。

我们认为这不是一个问题 ,如果它在两个范围 (0-125 和–40 –4 ) 的同一个方向移动,但如果它转移到另一个方向,它可能是问题和这个温度。 传感器。

2) 当 25°C 环境下发生 1.7 度偏移时、您能否提供寄存器读取值 (INT + FRAC) 的示例?

此致、

A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fujinaka-San:

    1.两个温度范围和方向的变化,这意味着相反方向的变化。

    2.该寄存器应读取二进制的 0001100111、以十六进制读取 0x019C 假设位 5-0 为 0、否则必须相应地转换位 7-4。

    此致、

    按钮