This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:[BLE 6.0 CS DKC]信道探测静态和动态场景

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R7-Q1, CC2744R7-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1559913/cc2745r10-q1-ble-6-0-cs-dkc-channel-sounding-static-and-dynamic-scenarios

器件型号:CC2745R10-Q1
Thread 中讨论的其他器件:CC2745R7-Q1、CC2744R7-Q1

工具/软件:

您好、TI

*SDK 版本: 9.12.00.19

我们的测试表明、静态和移动条件下发生无效数据的可能性有显著差异。 无效数据在移动过程中显著增加(静态条件下几乎不存在任何无效数据)、测距波动也变得更加严重。 这是正常现象吗? 是否可以调整任何参数来优化这种情况?

此致!

普雷斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普雷斯顿  

    无效数据增加的可能性更大、原因有两个:环境困难以及后处理或信道探测代码问题。 9.12 SDK 基于 9.11.00.18 SDK、整体信道探测几乎没有改进。  

    在过去几个月中、我们在信道探测方面进行了许多改进。 这些改进将在本周将发布的 9.11.01 SDK 版本中发布。 我建议等待此 SDK、然后测试静态与动态测试。  

    9.12 SDK 是我们某些较新器件(CC2745R7-Q1、CC2744R7-Q1 等)的第一个 SDK、因此该 SDK 不专注于信道探测。 我们将在月份推出 9.14 SDK 版本、该版本将合并 9.12 和 9.11.01 版本。  

    谢谢、

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Isaac

    根据您对新 SDK 专注于信道探测的回复、我将关闭此问题并在新 SDK 版本发布后对其进行监控。谢谢。

    此致!

    普雷斯顿