This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:48MHz 晶体调优

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1560360/cc2340r5-48mhz-crystal-tuning

器件型号:CC2340R5
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、专家:

我对晶体调优有一些疑问。

在 https://www.ti.com/lit/an/swra640h/swra640h.pdf 中、 显示如下。

Q1: 每侧“CL_int x 2“的含义是什么? 这是否意味着每侧的 CL_int 电容器加倍?

问题 2:  根据  https://www.ti.com/lit/an/swra834/swra834.pdf 中的表 6.2、 它说明了 CC2340R5 的 CAP 阵列值。

    Q2-1) 如果我设置 39、 将设置哪个值、 7.1pF 或 7.1pF x 2?   

    Q2-2)  在 sysconfig 设置后、我们能否读取并确认此设置值?

此致、

A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅本应用手册的第 9 节: https://www.ti.com/lit/pdf/swra495

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FI、

    我理解了#1 和 2-1。  

    所以剩下的问题是#2、因为第 9 节中未记录这一点。       

    Q2-2)  在 sysconfig 设置后、我们能否读取并确认此设置值?

    此致、

    A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FI、

    我还有一个问题。

    问题 3   9 CC23XX 和 CC27XX 的内部电容器阵列、介绍了 Q1CAP 范围为 0 至 13pF、并且 CPIN =~ 7pF。

    在这种情况下、总电容最小值应为 7pF+ 0pF 至最大值 由于电容器是并联的、因此每个 X48P 和 X48N 为 7pF + 13pF。 我错了吗?

    问题 4:Q1CAP 和 Q2CAP 的默认值是多少?

    此致、

    A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Q3:你是对的。
    Q4:从 SW 看、默认值为 35(表中为 6.6pF)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FI、

    关于问题 3、我无法理解以下内容。

    1) 图中 分别显示了 Q1CAP = 0 –13pF、Q2CAP = 0 –13pF。

    2) 列表显示 Q1= Q2、最小 (1)= 3.7pF、 最大 (61)= 9.9pF。

    3) 限制说,

    如果使用外部负载电容器、TI 建议在 syscfg 文件中将 Q1CAP 和 Q2CAP 设置为 0。

    这导致估算的总寄生电容约为 3pF 至 4pF

    ->您说、7pF 是最小值、它如何实现总共 3pF 至 4pF 的电容?

    哪一项是正确的?

    此致、

    A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    两个 7pF 引脚电容器串联、其 xtal 电容器的容值为 7 / 2 = 3.5pF。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    1) 如果连接如下文所示、则为串联、总电容为 3.5uF。

    但 对于这种情况、它是并联的、我错了吗?

      2) Q2-2)  通过 sysconfig 设置后、我们能否读取并确认 Q1=Q2 设置值?

    此致、

    A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 它与晶体串联。 请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/swra495 第 3.3 节

    2) 您可以从以下寄存器 CKMD.HFXTINIT.Q2CAP 的字段读取值
     请参阅 TRM 一节 6.9.34 HFXTINIT 寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FI、

    1) 我仔细阅读  https://www.ti.com/lit/pdf/swra495 第 3.3 节,  

    我理解,  “ CL1 和 CL2 是串联的晶体“

    但 我认为、 在上图中、CPIN 和 Q1CAP 显然是并行的。

    (我理解 Row1、Row2、Row3、Row4 位于 series.in Q1CAP 中。)

    CPIN 和 Q1CAP 是以服务器的形式连接的?

    2) 好,理解。 感谢您的回答。

    此致、

    A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    关于 1、是的、CPIN 和 QCAP 是并行的。

    我仍然不明白困惑在哪里?  

    客户用于 Cc2340 的晶体器件型号是什么?

    此致