This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:扫描响应中的 TX 功率 dBm

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1573076/cc2340r5-tx-power-dbm-in-scan-response

器件型号:CC2340R5
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

当我在 SysConfig 的广播扫描响应中勾选“TX 功率 (dBm)“框时、它使用硬编码值(默认为 0)。  这对于生产用途是否正确?  是否有办法读取当前发射功率、尤其是在 配置广播时将其设置为 GAP_ADV_TX_POWER_NO_Preference 时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    感谢您联系我们! 当您将广播设置为  GAP_ADV_TX_POWER_NO_Preference 时、这意味着控制器将选择 Tx 功率、这是在 SysConfig 文件内 BLE 设置的无线电部分内设置的。 请查看下面的屏幕截图。

    您可以在扫描响应中对该值进行硬编码、也可以使用与该值相关的宏  default_tx_power、通常在 ti_ble_config.h(由 SysConfig 生成的头文件)中定义。

    我希望这能回答您的问题!

    此致、

    Tarek D