This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:LFOSC 校准

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1572553/cc2340r5-q1-calibration-of-lfosc

器件型号:CC2340R5-Q1


工具/软件:

TI 团队大家好、

SDK v9.10.00.83 的 PowerCC23X0.c 中有注释、但是否启用 HFOSC 跟踪环路会自动校准 LFOSC?

我知道启用跟踪环路是否允许测量 LFINC、从而确保 RTC 的精度。

此注释是指补偿 LFOSC 本身、还是关于使用 LFINC 校正 RTC?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该注释实际上仅涉及 HFOSC、对混淆深表歉意。 此处的“LFOSC “应替换为“HFOSC"。“。  
    启用 HFOSC 跟踪环路意味着在系统中测量和校正了 LFINC HFXT 是否正常

    此致、
    现金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cash、

    感谢您的答复。
    我知道 LFOSC 本身不受校正。

    我的理解是、AdvertiseInterval 和 ConnectionInterval 的计时由 LFINC 进行计数、LFOSC 本身的精度仅影响 WDT 和 LPCOMP 等有限功能。 这是正确的吗?

    此致、