This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:cc2745r10 器件 (M0 而非 M33) 的内核检测不正确

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1573644/cc2745r10-q1-incorrect-core-detection-for-cc2745r10-device-m0-instead-of-the-m33

器件型号:CC2745R10-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:

在 WINIDEA 调试器中、Cortex33 适用于 CC2745R10-Q1、但 CC2745R10-Q1 检测到 Cortex0  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:  

    我相信你会需要联系 WINIDEA 关于这个问题。 我们的器件是 CM33。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。。 此问题也适用于 seggar 调试器。 很少有硬件内核能够正确检测 M33、很少有硬件内核将其错误检测为 M0。 测试设置相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    TI XDS110 调试器是否也是如此?  
    当您说几个硬件内核正确检测了 M33、而一些硬件内核错误地检测为 M0 时、您能不能详细说明一下这是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当器件与 XDS 调试器连接时可执行相同的器件响应。  

    一些硬件内核。 我们有 5 块电路板、其中 3 块电路板具有错误的内核检测(检测到 M0)、2 块电路板正常工作(检测到 M33)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:  

    它尝试寻址的 GEL 文件是一个 cc23xx GEL 文件、它是 cortex M0 器件、但我们应该引用 CC27xx GEL 文件。 您是否偶然将此工程从最初使用 CC23xx 的工程迁移过?

    此外、您能否运行以下 uniflash 命令并让我知道输出:

    uniflash /deskdb/content/TICloudAgent/win/ccs_base/common/uscif/xds110/xdsdfu.exe -e

    最后、您能否确认您使用的是哪个 SDK 版本和哪个 CCS 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    是的、我们将从 CC23xx 迁移到 CC27xx。  

    旧工程:

    使用的 SDK 是 simplelink_lowpower_f3_SDK_8_40_00_61

    使用的 CCS 版本为 ccs2011

    新建工程:

    使用的 SDK 是 simplelink_lowpower_f3_SDK_9_10_00_83

    使用的 CCS 版本为 ccs2011

    我将在硬件中运行命令并向您提供反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、请在命令运行后查看输出 ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能向我介绍一下您是如何进行迁移的吗? 您是否从 CC27xx 工程开始作为目标?