Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1, UNIFLASH
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH
工具/软件:

在 WINIDEA 调试器中、Cortex33 适用于 CC2745R10-Q1、但 CC2745R10-Q1 检测到 Cortex0
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1, UNIFLASH
工具/软件:

在 WINIDEA 调试器中、Cortex33 适用于 CC2745R10-Q1、但 CC2745R10-Q1 检测到 Cortex0
尊敬的 Venkatesh:
它尝试寻址的 GEL 文件是一个 cc23xx GEL 文件、它是 cortex M0 器件、但我们应该引用 CC27xx GEL 文件。 您是否偶然将此工程从最初使用 CC23xx 的工程迁移过?
此外、您能否运行以下 uniflash 命令并让我知道输出:
uniflash /deskdb/content/TICloudAgent/win/ccs_base/common/uscif/xds110/xdsdfu.exe -e
最后、您能否确认您使用的是哪个 SDK 版本和哪个 CCS 版本?
尊敬的 Evan:
是的、我们将从 CC23xx 迁移到 CC27xx。
旧工程:
使用的 SDK 是 simplelink_lowpower_f3_SDK_8_40_00_61
使用的 CCS 版本为 ccs2011
新建工程:
使用的 SDK 是 simplelink_lowpower_f3_SDK_9_10_00_83
使用的 CCS 版本为 ccs2011
我将在硬件中运行命令并向您提供反馈