This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:将 host_test 集成到 car_node 工程的问题以及参考示例的可用性

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1568124/cc2745r10-q1-questions-on-integrating-host_test-into-car_node-project-and-availability-of-reference-examples

器件型号:CC2745R10-Q1


工具/软件:

您好、TI

  我想将该 host_test 工程集成到我的 car_node 工程中。 您能告诉我这是否可行吗? 是否有任何示例文件可供我参考?

 simplelink_lowpower_f3_SDK_9_11_01_19\examples\rtos\LP_EM_CC2745R10_Q1\ble\host_test

 simplelink_lowpower_f3_SDK_9_11_01_19\examples\rtos\LP_EM_CC2745R10_Q1\ble\car_node

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能帮助我了解您的用例中对 host_test 的需求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

      该 host_test 工程是为与外部微控制器或 PC 软件应用(如 BTool)一起使用而实现的。 我想将此功能从添加 host_test 到我的 car_node 工程中、这样 car_node 也可以使用此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、
      我想使用 car_node 替换下面的 host_test。 是否可以使用 BTOOL 向 car_node 发送命令? 我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC2745R10-Q1

    尊敬的 TI:

     我的 SDK 版本为: TI\simplelink_lowpower_f3_SDK_9_11_01_09_eng

     我遵循低功耗蓝牙 — 无线下载文档https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AbMoFvWD.bZAg65tD.7NsQ__SIMPLELINK-ACADEMY-CC23XX__gsUPh5j__8.10.05.00、将片上 OAD 功能添加到我的 key_node 项目

     现在我想使用 car_node(参考下图)将其刷写到 CC2640R25 中、而不是使用 host_test。  
     image.png

     

     通过 BTOOL 成功向 car_node 发送命令是否可行? 如果可行、您能否提供一些参考文档和代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peisheng


    很抱歉、我离开办公室、我已通知我团队的一名工程师取件、并会尽快回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peisheng

    host_test 主要用于在 DTM 中进行测试。 请参阅 SDK UG、生产和直接测试模式 (PTM、DTM)—SimpleLinkTm 低功耗 F3 SDK BLE5-Stack 用户指南 9.11.01 文档中的决策

    您是否希望集成 PTM 模式? 如果是、您可以尝试使用用户指南中的指南(请参阅上面的部分)。

    此致、

    Barbara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barbara

    你是我的。“ 我目前正在从事与 OAD 相关的任务。 参考 OAD 文档示例、我已成功使用 BTOOL 在刷写 host_test 时向 cc2745 发出命令、从而为我的 cc2340 实现了 OAD。

    在我的实际工程中、cc2745 应该用 car_node 刷写。 因此、 我想将 host_test 的器件添加到我的 car_node 中、用于接收和处理来自 BTOOL 的命令、以便完成 cc2340 的 OAD。

    下面链接了我的 OAD 参考文档。:

    dev.ti.com/.../node

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    host_test 是 BTool 的 Explorer HCI 层。 这是一种完全不同的器件使用方式。 您可以尝试将 car_node 特性移植到 host_test、这意味着所有特性都需要使用 HCI 接口进行控制。 不支持混合方式。  

    此致、

    Barbara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barbara

    但是、我们需要 CC2745 的 car_node 工程来支持 CC2340 的 key_node 工程。 当不需要 OAD 功能时、car_node 应正常运行、执行 BLE 功能、例如扫描。


    我们需要一个工具 来发送命令并激活 CC2745 上的 OAD 功能。 如果 TI 不支持将用于接收和处理命令的 host_test 集成到 car_node 中、请告诉我如何实现所需的 OAD 功能。