This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:CAN-FD PLL 参数

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1584450/cc2745r10-q1-can_fd-pll-parameter

器件型号: CC2745R10-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的专家:

您能否提供 CAN FD PLL 的短期抖动[ps]和长期抖动[ps]参数? 如何将 CAN 时钟配置为 40M? 可以在 SysConfig 中对其进行配置吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angela、

    我不确定短期抖动和长期抖动配置的含义、但 CAN 时序配置是使用完成的 MCAN_BitTiming  参数。 以下链接概述了 CAN 驱动程序的所有结构和参考、如需更多信息。 谢谢!

    此致、
    Eshaan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eshaan:

    我需要   在下表中获得短期抖动[ps]和长期抖动[ps]的参数、能否提供这两个参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angela、

    相关数据直接来自 CC2745 的数据表:


    80/90.3168/I2S AFOSC(辅助频率振荡器)用作高频时钟来生成所需的频率、以支持 CAN-FD 和音频 98.304MHz 操作。 AFOSC 跟踪 HFOSC、进而根据外部 48MHz 晶体 (HFXT) 跟踪其精度。 AFOSC 可以生成 80、90.3168 和 98.304MHz 时钟频率、并且具有来自 HFOSC 的 10ppb 跟踪精度。“

    我相信最后一部分是您正在寻找的内容。 谢谢。

    此致、

    Eshaan