This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:浮点复数数据类型数组的观察点问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1580967/cc2745r10-q1-watch-point-issue-for-float-complex-data-type-array

器件型号: CC2745R10-Q1

我已将变量 inputBuffer 添加到监视表达式、但在监视窗口中我只看到已过期。

变量的定义如所示  

浮点复数输入缓冲器[INPUT_LEN];

我能够看到变量的值 INT tStart 监视窗口中。

以下代码片段来自 SDK 9_11_01_19、示例 APU_MUSIC_LP_EM_CC2745R10-Q1_FREERTOS_ticlang
可以看到、在“Watch"窗口“窗口中、即使在循环执行两次后、该窗口中的值也显示为 expired。
 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    在腕表中,您是否将缓冲区转换为“浮动波群“? 要执行此操作、请右键点击缓冲区、然后选择  转换为类型 、并转换为浮动复数。 此外、您是否不断刷新手表? 要执行此操作、请单击方块中的按钮:  

    其次、您将 INPUT_LEN 设置为什么? 您正在使用多少条天线路径、并且正在完成多少个 CS 步骤?  

    谢谢、

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac、

    感谢您的意见。

    我已经尝试过打字,但我仍然看到相同的。

    设置设为默认值、 本 示例已经使用了一个 pct 数据数组、并且没有实际发生信道探测过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

     APU_MUSIC_LP_EM_CC2745R10-Q1_FREERTOS_ticlang 工程不会生成任何 PCT 数据、而是使用 APU_MUSIC_DATA.h 中保存的固定数据 您可以观察该文件中的 PCT 数据。  

    要生成 PCT 数据、您需要使用 CAR 节点和关键节点示例来运行信道探测。 更多信息、请参阅信道探测文档。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac、

    问题未得到解决。
    我知道 APU_music 示例不会生成 PCT 数据、我还知道如何使用 CAR 节点和关键节点示例生成 PCT 数据。

    我想知道的是,在调试过程中,如何在监视窗口中看到数据类型为 float complex 的变量的数据?
    请再次参考初始查询

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我不处理 CCS 问题、但会尽力提供帮助。 您如何确认浮子复合体尚未正常工作? 您正在尝试从 APU 音乐项目输出缓冲区、该缓冲区不会生成任何 PCT 数据。 您是否正在将头文件中的 PCT 数据加载到变量中?  

    此外、该变量需要是要在监视视图中看到的全局变量。 我看到你已经可以看到手表内的变量,所以这应该是好的。 此外、您使用的是哪个 CCS 版本?  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、PCT 数据从头文件更新。
    是的、变量是全局变量

    CCS 版本 20.2.0.12_1.8.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我将在下周提供星期三的回复 (11/05)。  

    谢谢、  
    Isaac  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Issac、

    任何更新?

    我甚至尝试了最新的 CCS 版本、仍然看到相同的问题。
    CCS  版本:20.3.1.5__1.9.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Isaac Larson 

    任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我没有时间研究这个问题。 您可以在不同的项目中查看变量吗? Car Node Project 将有一个您可以观察的浮点复杂变量。 如果使用该工程设置信道探测演示、则在每个子事件后都会更新变量中的值。 此外、您是否尝试将复数浮点数设置为常量、看看是否可以观察? 我建议联系 CCS E2E 主题以详细了解如何观察变量、因为我支持连接功能、而不是 CCS。  

    谢谢、

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已向 CCS E2E 论坛提出申请。 (CCSTUDIO-THEIA:浮点复杂数据类型阵列的观察点问题 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛)
    谢谢