This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:当 CC2340R5 进入引导加载程序模式时、是什么's 电源模式

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1587095/cc2340r5-what-s-the-power-mode-when-cc2340r5-enter-bootloader-mode

器件型号: CC2340R5
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好的团队、

我的客户正在开发 CC2340R5。

下面的功耗模式表中有四种模式。

1113-1.png

我的客户询问当 BLE MCU (CC2340R5) 进入以下引导加载程序模式(或称固件升级的下载模式)时选择了哪种电源模式?
是否有任何相关 文档或章节 可供您决定 选择哪种电源模式?
1113-2.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jerry Kuo,

    客户应该能够直接测试和测量电流(这将告诉我们器件处于哪种模式)。  

    如果客户需要引导加载程序升级系统、我建议使用 MCUboot、因为 ROM 串行引导加载程序需要在更新之前擦除整个器件(并且安全性较低)。

    MCUboot 正在运行、器件应该处于工作模式、因为我们正在做一些工作来打开闪存区域等、所以我预计会进入工作模式;但它可能不会“始终“处于工作模式、因为器件会自动进入最佳电源状态。

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您的答复。
    我想详细介绍一下 ROM 引导加载程序的电源模式和 I/O 行为。

    ROM 引导加载程序的电源模式
    是否有任何明确描述 ROM 引导加载程序使用的电源模式决策流程的 TI 文档或 TRM 部分?
    任何官方参考都将非常有帮助。

    2.引导加载程序期间的 GPIO 状态
    如您所述、如果引导加载程序在大部分持续时间内以活动模式运行、我想更好地了解 I/O 行为:

    • 是否可以保证特定的 GPIO 引脚在整个引导加载程序过程中保持已知的逻辑电平(高或低)?

    • 引导加载程序序列的哪个时间点会发生 GPIO 配置?

    • 在引导加载程序期间、是否存在任何可能导致 GPIO 状态复位或更改的限制?

    我的目标是通过执行 ROM 引导加载程序、使特定引脚保持在定义的状态、防止复位、直到应用程序固件启动。

    谢谢、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin、

    [报价 userid=“676356" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1587095/cc2340r5-what-s-the-power-mode-when-cc2340r5-enter-bootloader-mode/6115573 ROM 引导加载程序的电源模式
    是否有任何明确描述 ROM 引导加载程序使用的电源模式决策流程的 TI 文档或 TRM 部分?
    任何官方参考都将非常有帮助。

    没有、我们通过读取电流来判断器件处于哪种功耗状态。  

    [报价 userid=“676356" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1587095/cc2340r5-what-s-the-power-mode-when-cc2340r5-enter-bootloader-mode/6115573

    2.引导加载程序期间的 GPIO 状态
    如您所述、如果引导加载程序在大部分持续时间内以活动模式运行、我想更好地了解 I/O 行为:

    • 是否可以保证特定的 GPIO 引脚在整个引导加载程序过程中保持已知的逻辑电平(高或低)?

    • 引导加载程序序列的哪个时间点会发生 GPIO 配置?

    • 在引导加载程序期间、是否存在任何可能导致 GPIO 状态复位或更改的限制?

    我的目标是通过执行 ROM 引导加载程序、使特定引脚保持在定义的状态、防止复位、直到应用程序固件启动。

    [/报价]

    引导加载程序有一个“触发器“引脚、听起来类似于您提出的问题、我们可以通过“串行 IO 配置索引“在 SysConfig 中直接设置此引脚:

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    目前、客户的问题是否是一个 可以在整个引导加载程序过程中控制特定的 GPIO 引脚 而不是用于 进入引导加载程序模式的触发器引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jerry Kuo,

    我回复了内部电子邮件、但我想在此确认问题:

    在整个引导加载程序过程中可以控制特定的 GPIO 引脚

    这是否还包括复位?

    如果包含 RESET、则在此过程中无法控制引脚、在复位期间、这些引脚将全部设置为高电平。  

    如果客户希望在引导加载程序期间更多地控制引脚、我建议使用 MCUboot 而非 ROM 串行引导加载程序、因为 ROM 串行引导加载程序将只查看并设置触发引脚和 UART/SPI 引脚。  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    我在这里上传您的完整信息。 非常感谢。

    [Kevin]我的目标是通过执行 ROM 引导加载程序、将特定引脚保持在定义的状态、防止复位、直到应用程序固件启动。
    [ALEX]我们无法在复位期间控制器件的引脚、它们在复位期间都将变为高电平、然后在应用启动后、引脚将设置回 SysConfig 设置的定义状态。


    至于 ROM 串行引导加载程序、它只会注意其定义的引脚(对于命令,为 TRIGGER 引脚和 UART/SPI 引脚)、我们无法控制一个与 ROM 串行引导加载程序无关的单独引脚。

    如果引导加载程序需要对器件进行更多控制、我建议将 MCUboot 工程用作引导加载程序、并根据客户用例的需要对其进行修改。
    •如果使用 MCUboot、客户可以在整个 MCUboot 过程中设置特定引脚的状态、唯一的问题是、我们仍然需要首先进入 MCUboot、这意味着、每次引脚都仍将设置为高电平。