This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:用于蓝牙信道探测的 CC2745R10-Q1 上 TQI 与 TI 算法切换之间的关系

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1591100/cc2745r10-q1-relationship-between-tqi-and-ti-algorithm-switching-on-cc2745r10-q1-for-bluetooth-channel-sounding

器件型号: CC2745R10-Q1

您好 TI 支持团队:

在我们的 CC2745R10-Q1 CS 测试期间、我们注意到一个名为的参数 音调质量指标 (TQI) 类型、其范围似乎是从 0-255 值越低表示质量越好 收集的一些数据。

请您澄清一下 TI 如何定义算法切换阈值、例如自适应/MUSIC_NN  如下图所示?

此外、您还能澄清一下吗 TI 用于对信号质量进行分类的标准 (例如好,中或差)? 例如:TQI < 100(良好)、101–150(中等)、>151(不良)。  

谢谢!

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carlot、

    我们有一位工程师正在研究这个问题、请预计由于本周的假期、回复会延迟。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carlot:

    我目前正在处理一个包含确切问题的主题。 不过、我将在这里提供答案。 自适应算法不再使用 TQI 来切换算法。 TI 目前不会披露 TQI 的使用情况。 目前、我们正在将算法视为黑盒。  

    为您带来的不便深表歉意。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢—我知道 TI 的算法是黑盒算法、不能透露。 但是、您能否分享对 TQI 背后的基本概念或标准的见解? 或者、是否有可以参考蓝牙 SIG 规范的与 TQI 相关的任何信息?  您也能否说明 TI 的 IC (CC2745R10-Q1) 如何生成该 TQI 值?  

    非常感谢。
    Carlot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carlot:  

    让我与团队讨论一下。 TI 有一个我们使用的公式、但我需要确认它是内部公式还是规格定义公式。 我将提供一个响应星期三 (12/3)。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carlot:  

    未定义 TQI 的计算规格。 该规格仅定义了如果器件可以计算 TQI、则应使用以下值:  

    未定义获得 TQI 的计算方法。 计算结果可能因供应商而异。 TI 使用的计算方法已经与 Bluetooth SIG 分享、如果您是 Bluetooth SIG 成员、您可以找到该信息。 我不会在 E2E 上提及计算。  

    如果您需要帮助查找这些信息、请让 FAE 联系我、我可以提供帮助。  

    谢谢、
    Isaac