This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:CS_STATUS_INSTANT_PASS

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1593378/cc2745r10-q1-cs_status_instant_passed

器件型号: CC2745R10-Q1

您好 TI、

我使用 SDK 9.14.39 进行调试。 关键节点充当主器件(CS 服务器,发起者)、核心节点充当从器件(客户端,反射者)。 两个 BLE 设备之间的距离约为 3 米。 Carnode 请求每 300ms 启动一次 CS 范围。 在调试期间、我发现 keynode 的 APP_CS_PROGREME_ENABLE_COMPLE_EVENT 事件返回 0x28 (CS_STATUS_INSTIMATE_PASSED)。 这个问题经常发生,我认为这是一个异常。 如何解决此问题?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我相信这里会发生某种时序不匹配情况。 您能否提供监听器日志?  

    CS 过程计划在发生特定连接事件时启动。 该错误表示无法启用该过程、因为在指定连接事件后开始该过程。 在这种情况下、堆栈将结束该过程并在下一个过程中复位。  

    您可以在低功耗蓝牙规范第 6 卷 B 部分第 5.1.26 节中的规范中阅读有关此错误代码的更多信息。  

    请告诉我。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我可以提供监听器日志、但无法将其上传到 E2E。 您能否提供我上传到您的嗅探器日志的链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您能否联系 FAE 以将该主题移到电子邮件中?  然后可以在那里发送监听器日志。  

    谢谢、
    Isaac