This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:请提供信道探测监听器日志并检查 CS 在重复模式下的速度有多快?

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1598239/cc2745r10-q1-please-provide-channel-sounding-sniffer-log-and-check-how-quick-cs-can-be-in-repeat-mode

器件型号: CC2745R10-Q1

  1. 能否提供 CS 监听器日志?

  2. 您提到每个测距操作需要 6 个连接间隔、因为它涉及带 Instant 的 Control PDU。 这会导致总体 CS 测距时间稍长。
    然而、后来有人建议、如果我们使用重复模式、则只有初始(第一个)CS 程序需要这 6 个连接间隔。
    或者、如果我们使用重复模式、那么在第一个完成后、每个后续 CS 过程输出测距结果的速度如何?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、  

    我现在没有一个可以提供给您的嗅探器。 我可以在本周结束前提供一个 (12/19)。  

    CS 重复操作仍需要连接事件之间的时间才能正常工作。 CS 过程参数(工程中的.max/minProcedureInterval)中的 min/max_procedureserval 参数用于指示 CS 过程之间连接事件的最大/最小数量。 通常情况下、我在 6-9 次事件之间设置地雷。 您可以更改此值和连接间隔、以降低或提高准确性。 请注意、如果 CS 过程之间的连接事件较低且连接间隔较短、则稳定性可能会降低。 在重复模式下、我看到 CS 过程频率约为 5Hz、即每个过程 210ms。 即最小/最大过程间隔为 7、连接间隔为 30ms。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Issac:

    您能提供 Sniff 日志吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、  

    您能否通过电子邮件与我联系以获取嗅探器日志?  

    谢谢、

    Isaac