请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: CC2745R10-Q1
- 能否提供 CS 监听器日志?
- 您提到每个测距操作需要 6 个连接间隔、因为它涉及带 Instant 的 Control PDU。 这会导致总体 CS 测距时间稍长。
然而、后来有人建议、如果我们使用重复模式、则只有初始(第一个)CS 程序需要这 6 个连接间隔。
或者、如果我们使用重复模式、那么在第一个完成后、每个后续 CS 过程输出测距结果的速度如何?