This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:在连接手机的 CS 过程中系统挂起

Guru**** 2768815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1599492/cc2745r10-q1-system-hangup-during-cs-procecure-with-a-phone-connected

器件型号: CC2745R10-Q1

您好、TI

   SDK 版本:9.14.0.39

   加电时通过 car_node 启用 BLE 广播后。   我们原谅 python scritpt  

使用 key_node 启用 CS 范围的 ble_device_car_node_with_distance。  
   之后,手机连接到 car_node。

   经过一段时间后、car_node 将会挂起。   

    在进行 CS 测距时如何通过电话连接来配置 car_node?  请提供
我有什么 建议吗?  谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chen、  

    是否在 python 脚本中启用 CS 重复功能? 此外、您是否有故障发生时的监听器日志?  

    您是否只是在使用关键节点器件运行 CS 时尝试将手机连接到汽车节点器件? 此外、是否存在与停止相关的故障?  

    请告诉我。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac  

     1.我没有嗅探器工具来获取嗅探器日志。

    2.是的,无论启用了 CS 重复,此问题都会发生。  只需连接手机并在 Sametime 上启用 CS 过程。  

    3、系统交车时,我们可以看到下面的停止,但我们不知道系统进入 Exception_Handler 旋转的原因。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac  

       此问题的任何更新。  您能告诉我、是否有任何方法来调试这个问题?   根据上述信息、我们不知道哪个模块导致系统输入 exception_handlerSpin?  我们无法得到足够的信息来分析这个问题?  您能给我们一些建议吗?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chen、  

    问题发生时、您能否提供调用堆栈? 我看到其中一个图像中打开了调用栈、您是否看到除 0xFFEFFFFEC 之外的任何内容?  

    您使用的电话是否支持 CS? 手机是否正在进行后处理? 汽车节点和手机 (RAS、CS、BLE) 具有哪些角色? 您能否在代码中添加一些日志、以确定汽车节点是否曾经启动 CS? 如果汽车节点未启动 CS、则在故障发生前会发送哪些 LLCP 数据包?  

    此外、请提供您正在使用的 CS 配置以及连接间隔。 还请提供硬故障状态寄存器 (HSFR)。  

    谢谢、

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac

       当系统处理时、我们可以看到的调用栈仅为 0xFFFFFFFC 、最后一个异常函数 exception_handlerSpin 。

       2.电话不支持 CS。 手机仅连接 car_node、汽车节点在连接关键节点后启动 cs。  

       3.在哪里可以看到 HSFR。 如上所示、您可以看到 xPSR 状态。

         汽车节点和关键节点之间的间隔为 30ms。  汽车节点和手机之间的间隔为 50ms。  

         你能做同样的测试,并检查是否同样的问题发生在你身边?