This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:CC2745 BUSOFF 恢复方法

Guru**** 2914450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1604424/cc2745r10-q1-cc2745-busoff-recovery-method

器件型号: CC2745R10-Q1

大家好、我目前正在使用 CC2745 MCU。 我没有找到任何有关如何从恢复的芯片级文档 CAN 总线关闭 失速情况。 您能否告知、是否有任何关于涉及登记操作的恢复流程的官方指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、弘瑞、

    您能否分享您正在使用的 SDK 版本?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 SimpleLink 低功耗 F3 SDK 9.14.00.41 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eshaan、

    我的问题是否有任何进展?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、弘瑞、

    您能否详细说明一下您的问题是什么、以及您正在尝试实施什么? 此外、您当前如何与 CAN 寄存器连接、您看到了什么错误消息? 至于正式指导、我已在此处链接了 TRM: CC27xx 技术参考手册(修订版 A)

    第 27 章介绍 CAN-FD、并将提供有关寄存器使用的更多信息。 谢谢。

    Eshaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eshaan、

    很抱歉、我没有清楚地解释我的问题。

    我目前正在开发一个 CAN 总线关闭恢复功能模块。 根据 TRM 和 SDK 代码、我知道 SDK 默认为针对总线关闭事件自动恢复。 通过注释掉图 1 中红色框中突出显示的函数并在回调中调用该函数、我可以在特定时间实现手动总线恢复。 您能否验证此方法是否正确? 是否存在我可能忽略的任何潜在风险?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、弘瑞、

    是的、这种方法是正确的。 我相信这就是你需要做的。 谢谢。

    Eshaan