This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:关于启用多个输出时的广播间隔

Guru**** 2922280 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1605930/cc2745r10-q1-regarding-advertisement-intervals-when-multiple-outputs-are-enabled

器件型号: CC2745R10-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好:

当传输多个广播时、每个广播之间的间隔似乎不一致。  
这可能是由于硬件性能限制造成的?
当仅发送单个广播时、间隔按照配置保持稳定。
SysConfig 设置显示在随附的图像中。

此致、


Rihito

 

——

Adv1.png

Adv2.png

Adv3.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rihito:

    是的、具有许多广播集和两个在相同的间隔可能会因硬件限制而导致冲突。

    您可以尝试使用此处列出的 API 将广播优先级设置得更高: TI BLE5-Stack API 文档:HCI

    这将有助于进行广播、但更改优先级可能会导致数据包被丢弃。

    此致、
    Josh Alderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、
    我使用了您教过的 API、但并没有改变。
    用法是否正确、如下所示?
    HCI_EXT_SetQOSDefaultParameters (LL_QoS_HIGH_PRIORITY、LL_QoS_TYPE_PRIORITY、LL_QoS_ADV_TASK_TYPE);
    当然、我们在广播输出之前调用该 API。
    收到 HCI_EXT_SET_QoS_default_parameters 的 HCI_COMMAND_COMPLET_EVENT_CODE 事件后、我们确认 pReturnParam 成功。

    除了调整优先级设置外、还有其他改善措施吗? 当多个广播以相同的间隔传输时、由于硬件限制、这是否是不可避免的行为?

    此致、
    Rihito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rihito:

     

    是的、您对该 API 的使用看起来是正确的。

    不可以、调整优先级是在这种情况下可以做出的主要改进、而不会减少广播集数量或错开您的广告、使它们间隔不同。

    此硬件在单个内核上运行、并且一次只能处理如此多的操作、而不会受到限制。

    我的建议是将广告错开、让广告的时间间隔不同、使广告不会同时刊登或重叠。 这将减小系统上的应力、从而使间隔保持更稳定。

    此致、
    Josh Alderson