This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:如何使用 btool 扫描 LE 编码的 PHY 广播

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1607297/cc2745r10-q1-how-to-scan-le-coded-phy-advertisements-using-btool

器件型号: CC2745R10-Q1

您好、
请告诉我如何使用 btool 扫描 LE 编码的 PHY 广播。
我已经在 btool 中配置并验证了以下设置、但扫描结果未显示任何 LE 编码的 PHY 器件。
是否需要进行任何其他设置?
我已经确认使用 Sniffer 输出 LE 编码的 PHY 广播。

所使用的环境如下所示:
SDK:simplelink_lowpower_f3_SDK_9_10_00_83
btool:v1.44.04 (BLE5)
中心:CC2745 host_test(使用 btool)
外设:CC2745 定制工程


在 GapScan_setPhyParams 中将 primPhy1M 更改为禁用、将 primPhyCoded 更改为启用

image.png

在 GapScan_setParam 中将 primPhy1M 更改为禁用、将 primPhyCoded 更改为启用

image.png

在 GapInit_setPhyParam 中将 Phy1M 更改为禁用、将 PhyCoded 更改为启用

image.png

 

此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rihito:

    我必须更深入地研究这一点,并尽快回复你。 我将在下周提供更多信息。

    此致、
    Josh Alderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh、
    在这里尝试了各种东西后、我遇到了一个新问题、所以我在问。
    简而言之、它似乎连接到编码的 PHY、但尝试向外设发送 BLE 命令会导致“BLE not connected(BLE 未连接)“错误。
    详情如下。
    使用 btool、我们确认了按如下方式设置 GapInit_connect 并执行它允许连接到 LE 编码的 PHY。

    我们已确认 AUX_CONNECT_REQ/AUX_CONNECT_RSP 数据包也正在监听器上传输。

    但是、我无法发送 HCI_LE_ReadPhy、ATT_ReadByGrpTypeREQ 或配对请求等命令。
    您知道这可能是什么原因造成的吗? 是否需要执行任何其他配置?
    下图显示了发送配对请求时的 bleNotConnected 状态。

    这一次、外设正在使用示例工程 (basic_ble)、因此我将连接环境。
    更改如下图所示、其中添加了编码的 S2 广播。

    e2e.ti.com/.../basic_5F00_ble_5F00_AddCodedPhy.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rihito:

    仔细研究后、看起来这是我们软件中的一个错误。  
    工单将在我们的下一个 SDK 版本中提交和处理。  
    感谢您的理解并提请我们注意这个问题。

    此致、
    Josh Alderson