This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:中央+广播设备无法使用扩展广播

Guru**** 2910060 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1608198/cc2340r5-central-broadcaster-cannot-use-extended-advertising

器件型号: CC2340R5
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

“您好专家、
我有一个使用 Central + Broadcaster 配置的项目、并且遇到了一些小问题。 我正在将 CCS 版本 20.4.0.13__1.10.0 SimpleLink 低功耗 F3 SDK 9.14.1.16 搭配使用、似乎无法将 Advertisement Type 设置为 Extended;我坚持使用传统模式。 这给我的应用程序带来了相当头痛的问题。 您能否提供一些有关如何在 SysConfig 中正确配置此项的指导?“
您是否还希望我对您 TI 工程的 SysConfig 设置进行故障排除、从而了解为什么“Extended Advertising“选项灰显?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您联系我们! 我很乐意在这里提供帮助。 您能否检查是否在 BLE 功能选项卡中启用了扩展广播?

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我想我发现了这个问题、感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的更新! 很高兴我们能够解决这个问题!

    此致、

    1 月