This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:L2CAP 数据重新传输行为

Guru**** 2925810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1606874/cc2745r10-q1-l2cap-data-retransmission-behavior

器件型号: CC2745R10-Q1

当 L2CAP 数据在重新传输过程中损坏时、会出现错误。
发送 249 字节数据时、数据包被拆分为 245 字节和 4 字节进行传输。
如果在 249 字节数据传输期间进行重新传输、则后 4 字节数据会被丢弃。
关于这一问题、我们认为有必要了解改进方法和数据包重新传输机制。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您正在运行哪个 SDK 版本?

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    SDK 版本为 9.10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否考虑提供完整的 Ellisys 日志、其中包含您提到的突出显示和标注内容? 这将有助于我们分析问题。

    此外、这种情况的发生频率如何? 这是在每次传输上发生、还是有时发生?

    发送 249 字节数据时、数据包被拆分为 245 字节和 4 字节进行传输。
    如果在 249 字节数据传输期间进行重新传输、则后 4 字节数据会被丢弃。
    关于这个问题,我们认为有必要了解改进方法和数据包重新传输机制

    此致、

    Nima Behmanesh