This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:使用 ECDSA 密钥调试身份验证

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1609388/cc2745r10-q1-debug-authentication-using-ecdsa-keys

器件型号: CC2745R10-Q1

您好、Eshaan Tibrewala、
          如您上次所述、我无法继续在同一线程中使用 ECDSA 密钥进行调试身份验证:
就在 Debug Configuration 下拉列表下、还有另一个名为 Security Configuration 的下拉字段。 请尝试为验证算法选择“签名“、然后选择要进行验证的 ECDSA 算法。 这应该允许将 ECC 用于安全调试管理器。 选择 ECDSA 后、请返回到 Debug Configuration 下拉列表、然后按照与之前相同的步骤生成 ECC 密钥以进行安全调试身份验证。  
  
我已经尝试过,但未能成功 、我已遵循以下步骤:
1.生成 ECDSA 密钥并用于以下命令的签名
20260121_113904.jpg

配置了 CCS、公钥哈希位于“ 安全密钥对公钥哈希 “和“ 非安全密钥对公钥哈希 “、prive-key.pem 路径在“ 私钥 “  
20260122_155247.jpg
3.全部重建并尝试“刷新项目“
image.png
3.将出现一个弹出窗口、选择“Secure Authentication“(安全身份验证)
20260121_123916.jpg
4.将出现一个弹出窗口、保存 challenge.bin 并提交 public-key.der 和生成的 sig.bin、弹出窗口下方将出现 挂起 即使在点击“继续“后、也始终保持不变。
20260121_111752.jpg
5.下面显示的是日志详细信息
20260121_112044.jpg
    我 有以下问题:
1.  CCS 是否 支持   使用 ECDSA 密钥进行调试身份验证?如果支持 、   请 向 我提供 准确的 说明吗?
2.  提交 publickey.der 和 ECDSA.bin 后、sig    使用 ECDSA 密钥 进行 调试时挂起  
身份验证。   我 做了  不正确的事情吗?
 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surender、

    请给我几天时间来进一步研究这个问题。 我将由星期三 EOD 回复您。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
       

    我跟进了名为“使用 ECDSA 密钥进行调试身份验证“的原始帖子

    现在已经过去了 12 天、我还没有收到任何更新。 问题仍在 阻止我的项目、因此如果您能提供任何更新或后续步骤、我将不胜感激。

    提前感谢您的帮助!


    谢谢您、
    此致
    Surender

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surender、

    我很抱歉耽误你的时间。 我们有一位工程师对这个问题进行了更深入的研究、因为他们对我们的安全堆栈更加熟悉。 请再给我几天时间。 如果您愿意、我们也可以将其通过 FAE 发送电子邮件。 谢谢。  

    Eshaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eshaan Tibrewala、
    感谢您的更新、非常感谢您的参与。
    实际上、我更愿意通过 FAE 将对话移至电子邮件中。

    Surender。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请告知您的 FAE、他们会发送一封电子邮件。

    Eshaan