器件型号: CC2745R10-Q1
您好、Eshaan Tibrewala、
如您上次所述、我无法继续在同一线程中使用 ECDSA 密钥进行调试身份验证:
就在 Debug Configuration 下拉列表下、还有另一个名为 Security Configuration 的下拉字段。 请尝试为验证算法选择“签名“、然后选择要进行验证的 ECDSA 算法。 这应该允许将 ECC 用于安全调试管理器。 选择 ECDSA 后、请返回到 Debug Configuration 下拉列表、然后按照与之前相同的步骤生成 ECC 密钥以进行安全调试身份验证。
我已经尝试过,但未能成功 、我已遵循以下步骤:
1.生成 ECDSA 密钥并用于以下命令的签名 
配置了 CCS、公钥哈希位于“ 安全密钥对公钥哈希 “和“ 非安全密钥对公钥哈希 “、prive-key.pem 路径在“ 私钥 “ 
3.全部重建并尝试“刷新项目“ 
3.将出现一个弹出窗口、选择“Secure Authentication“(安全身份验证) 
4.将出现一个弹出窗口、保存 challenge.bin 并提交 public-key.der 和生成的 sig.bin、弹出窗口下方将出现 挂起 即使在点击“继续“后、也始终保持不变。 
5.下面显示的是日志详细信息 
我 有以下问题:
1. CCS 是否 支持 使用 ECDSA 密钥进行调试身份验证?如果支持 、 请 向 我提供 准确的 说明吗?
2. 提交 publickey.der 和 ECDSA.bin 后、sig 使用 ECDSA 密钥 进行 调试时挂起
身份验证。 我 做了 不正确的事情吗?