This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:CC2340R2/R5 与 CC2642R

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R2, CC2642R, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1618148/cc2642r-cc2340r2-r5-vs-cc2642r

器件型号: CC2642R
主题中讨论的其他器件: CC2340R2CC2340R5

尊敬的 TI 工程支持团队:感谢您抽出宝贵的时间提供支持。 请在下面找到我的查询

经过大量分析、我得出结论认为 TI CC2340R2/R5 和 CC2642R 符合我们的工程要求。

我知道 2340R5 更适合我的现场测量仪器、因为它具有 BLE 连接、因为它具有更高的功效。 由于 BLE 连接不需要在长时间内处于活动状态来满足我的需求、但对于初始一次性用例、在现场使用之前开始为器件上电时设置/触发器、运行几分钟至几小时(10-15 小时)、而无需使 BLE 会话处于活动状态即可进一步继续。 因此、我想了解是否可以通过在 STBY 模式下通过 SC 使用 2642R 来进一步节省功耗。 从基本分析来看、在我看来、在 STBY 模式下、我会使用 SC 模式获得 0.25mA 到 1.25mA 的优势。  

所以,我的疑问是,

1) 有任何评论/建议上一点?

2) 在 STBY 状态下、SC 模式下、我需要通过 SPI 从低速外设读取数据、并通过 SPI 最少地处理数据并将数据写入另一个外设。 没有多处理/并行通信要求、两者都按顺序运行。  我知道 SC 模式在 16 位下可以工作、没有 FPU。 我会相应地对软件进行编码以利用 STBY 状态下的 SC 模式来省电。 我的问题是、这是否会触发从 STBY 模式到 ACTIVE 模式的任何转换、然后再触发? (为了能够支持 SPI 工作时钟、如果我配置该时钟、比如 2MHz 和 SPI 控制器/SC 以适应这种情况、则会触发转换、我认为它完全在 STBY 模式下工作、但实际上两者之间会发生其他情况、即我选择此 MCU 的部分或全部原因)

3) 我理解 SCLK_LF 是基于外部晶体振荡器确定的。 因此、如果需要(我知道功耗可能会略有增加)、我是否可以连接更高频率的时钟(高于 32.768kHz、比方说 2MHz) 以便)以便能够以更高的速度驱动 SPI? 这是有意义的还是我错过了什么 — 亲切的指南。

注意:我会使用其中任何一个 (2340Rx/2642R) 来支持直流/直流模式。 上述查询与 BLE 功能/BLE 内核没有直接关系、但 STBY 模式下的 SC 运行功能/限制、配置等。

感谢您的支持、

谢谢、

Bhargav、

固件顾问
eltEdge.io  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhargav、

    感谢您联系我们!

    因此、想了解一下是否可以通过在 STBY 模式下通过 SC
    使用 2642R 来进一步节省电能

    我强烈建议使用 CC2340R5 而不是 CC2642R。 如数据表中所述、CC2340R5 的待机电流 小于 710nA、而 CC2642R 的待机电流为 0.94µA 。

    我的问题是、这是否会触发从 STBY 模式到 ACTIVE 模式的任何转换、然后再返回?

    器件将转换为运行状态以处理 SPI 传输、然后返回待机状态。

    [引述 userid=“685399" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1618148/cc2642r-cc2340r2-r5-vs-cc2642r ]我明白 SCLK_LF 是根据外部晶体振荡器决定的。 因此、如果需要(我知道功耗可能会略有增加)、我是否可以连接更高频率的时钟(高于 32.768kHz、比方说 2MHz) 以便)以便能够以更高的速度驱动 SPI? 这是否有意义或我缺少什么 — 请提供指南。

    我不相信这是一个选项,然而,我会研究它,让你知道。

    此致、
    Tarek D