This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2755R10:PIR 模型的 EdgeAI Studio 培训步骤失败

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1617948/cc2755r10-edgeai-studio-training-step-failing-for-pir-model

器件型号: CC2755R10

您好:

我尝试在 Edge AI BoosterPack 的情况下启动并运行边缘 AI PIR 演示、我似乎无法通过训练步骤、因为它总是给我带来以下错误:

runtimeError: errorization.convert :: comput_offset_scale_shift。 缩放无法转换。
标度值无效:[1024. 512. 2048. 1024. 1024。1024。 512. 2048. 2048. 512. 1024.
1024. 256. 1024. 1024.]
允许的最大标度值:1
确保使用良好的超参数正确训练模型。 (尝试调整:训练周期,学习速率,浮点训练后的 QAT 等)
检查多线性度和/或调整输入值。

我尝试将训练周期的数量从默认值 50 调整为最大值 500、并尝试将学习速度从 0.04 降低到 0.03、但这些并没有解决量化步骤中的问题。 根据训练进度图、模型似乎收敛了 80%左右的精度:

image.png

我将所有设置保留为默认值、还尝试添加几个更多的背景类数据文件、但到目前为止、我已经执行了 4-5 次此操作、它在量化步骤中总是失败。 我注意到的是、它总是在 QAT 的 20%标记附近出现故障。

您是否想知道演示中给出此错误的原因? 还随附了完整日志文件。

Training_Log_ PIRDetection_MODEL_1_t_Feb 17,2026、1_50_57 PM.txt 

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Munan、

    我将在这里联系我的团队成员、看看谁能在这里提供帮助!  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Munan、

    立即使该线程脱机!

    谢谢、
    Alex F