This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:CC2745 ROV 问题

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1620416/cc2745r10-q1-cc2745-rov-issue

器件型号: CC2745R10-Q1

您好、

为什么只有 CC2745 ROV 才能看到这两个模块。

image.png

SDK:simplelink_lowpower_f3_SDK_9_14_02_16

CCS:12.8.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    任何高于 9.10 的 SDK 都将在 CCS v20+上使用。 请尝试使用最新版本的 CCS Theia (CCS v20.4.1)。  

    谢谢、

    Isaac