This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:内部 LFOSC 精度

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1620594/cc2340r2-internal-lfosc-accuracy

器件型号: CC2340R2

您好的团队、

我当时与客户聊天、他们对 CC2340R2 上的内部 LFOSC 有一些问题... 其中一个主要问题是其准确性和具体情况。 根据我的理解、这不是我们通常测试的参数、因为变化非常大且是非线性的、具体取决于电压电平、器件状态、Fab 等各种因素。

相关的 E2E 主题提到了 600ppm/°C(这是温度系数)、因此它代表的是严格由于温度而产生的漂移。 听起来这个信息源自 antoher 设备、其中 RC osc 设计相似、因为我无法在其他任何地方找到这种特征。  

内部振荡器在 25°C(或任何温度)下是否具有标称精度、就像晶体一样?  在 IC 和 IC 之间、标称精度是否预计会相差很大(与温度和电压无关)?  或者、变化是否仅由温度和电压等外部因素引起?

此外、我的理解是、客户 在使用内部振荡器时需要小心(基于勘误表):

CLK_01:

仅使用 LFOSC 时、低功耗蓝牙链路无法保持  

受影响的版本请参阅表 1-1  

说明:

如果由于 500ppm 以上的随机时序误差将 LFOSC 用作睡眠时钟、则一小部分器件不保持低功耗蓝牙链路。  

权变措施:   

SimpleLink F3 SDK >= 8.10.xx 中提供了一种软件权变措施、当仅使用 LFOSC 时、允许器件在广播设备、观测器和外设角色中运行。 使用软件权变措施时、当发生时序错误时、该器件可能会看到短暂的运行、同时吞吐量降低、功耗增加。 此软件变通办法不支持中心角色。 为完全避免功耗和连接吞吐量增加的后果或支持中心角色、TI 建议使用外部 32.768kHz 晶体。

  

它们为允许 RX 窗口扩大而设置的值是外设额外 LFOSC PPM 值。 设置为 1500、这是默认值。  这是正确的参数吗? 这个值是否正确?  

 

1500 是否比 500 或 600 PPM 的设置更好? 还是与您最初的想法相反?

 

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    很抱歉晚才回复。  

    1.根据我们的 Starfish 数据库、32KHz 的最大 PPM 为 500。

    2.对于 RX 窗口加宽、较大的数字(窗口)将使器件能够在数据包提前唤醒时更准确地检测数据包、但代价是电流消耗更大。 反之亦然、对于一个小数字(窗口)、它可能会丢失一个数据包、导致数据包无法唤醒、但电流消耗更少。


    此致、

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bun:

    没问题!  

    此参数的默认值设置为 1500、您说我们应该将其更新为 500 还是 1500 正确?

    另外、我们的印象是、如果内部振荡器性能良好、则不会使用额外电流。 这是正确的吗?

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户必须自行确定确切的值。 如果电流消耗在 1500 时正常、则使用。 否则请降低该值。 如果不确定、请将其保留为 1500、因为它在精度和电流消耗之间提供了平衡。

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bun:

    为了澄清 32KHz 的最大 ppm 是 500 这一说法:您是说内部振荡器的 最大 ppm 是 500、还是蓝牙规格最大值是 500? 如果这符合内部振荡器规格、那么它是否处于特定的温度? 还有 600ppm/C、还有什么别的吗?

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    500ppm 是 RC 振荡器在 25°C(不是 BLE 规格)条件下的最大频率漂移、并且+/- 600ppm/C 最重要、正确。

    按钮