This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2745R10-Q1:应用问题。

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1610345/lp-em-cc2745r10-q1-application-issue

器件型号: LP-EM-CC2745R10-Q1

尊敬的团队:

编译以下映像项目并将其刷写到电路板上后、红灯一直闪烁、无法访问该应用程序。 未对项目进行任何其他配置。 原因可能是什么? (MCUBOOT+oad_dual_image)
OAD 似乎无法启动、是否卡在引导状态。

cc2745_a1.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您提到没有对器件进行任何其他配置。 您是否尝试过对 HSM 进行编程? 可在此处完成:

    有关 HSM 的信息、请参阅 SDK/bin/HSM 文件夹。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我安装了 HSM、但问题仍未解决。 红灯持续闪烁

    SDK:simplelink_lowpower_f3_SDK_9_14_01_16___

    HSM 版本:3.1.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jenny、

    对延迟的回复表示歉意。 我出差,但我已经回来了,所以请给我到明天回来回复你. 您能给我提供 您看到的错误或 UART 终端的屏幕截图吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉晚才回复。 我们在这里度过了一个愉快的假期。

    我烧了这两个固件并重置开发板后、红灯一直闪烁、串行端口上根本没有任何信息。

    我无法获得更多错误信息。接下来我应该做什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jenny、

    对延迟的回复表示歉意。 我能够在最后重现这个问题、并且正在研究这个问题。 我需要几天时间与我们的研发团队合作才能解决问题。 请联系您的 FAE、我们可以将该主题离线迁移到电子邮件地址。

    Eshaan