This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:寻求帮助:CC2340R52 (SDK 9.11.00.18)-使用 iPhone (iOS) 时、185‑字节传输截断为 23 字节、传输距离~3m

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1616244/cc2340r5-request-for-assistance-cc2340r52-sdk-9-11-00-18-185-byte-transfer-truncated-to-23-bytes-with-iphone-ios-at-3-m

器件型号: CC2340R5

尊敬的 TI 团队:
 
我的客户正在开发 BLE 产品  CC2340R52N0RGER (SDK 9.11.00.18) 并且在大约距离连接到 iPhone (iOS 版本:26) 时看到数据‑传输异常  3 米 。 下面的详细信息—非常感谢您的建议:
 
问题:
•移动应用程序打算发送  185 字节 对外设、但传输在 23 个字节后停止 (出现截断情况,或者就像对等器件停止接收/响应一样)。  
•消息流 DTM 模式+ HCI 命令  为了验证 RF/PHY 链路和数据包、所有测试 开来  (未观察到数据包丢失或断开连接)。
 
提前感谢您的指导。
 
A1.png

 

A2.png

A3.png
 
A4.png
 
此致、  
Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    23 字节是默认的 MTU 值、这表明您的问题是未处理 MTU Exchange。 您的问题是否发生在其他中心,如 Android 设备? 在屏幕截图的第一次 MTU 交换之后、是否会发生第二次 MTU 交换或断开连接、从而会覆盖此交换?

    CC2340R5 使用的 F3 SDK 的 API 包含一个名为 L2CAP_GetMTU的函数、该函数允许您在调用函数时获取连接的当前 MTU。 您能尝试调用这个函数并查看它返回的值吗?

    此致、
    Lea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lea:   

    API L2CAP_GetMTU I 无法调用。 错误代码为“错误:使用未声明的标识符“IDX_L2CAP_GetMTU"。“。 Android 可以使用超过 23 字节。 没有第二次 MTU 交换或断开连接。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来外设和中央器件同时发送 LL_LENGTH_REQ、并且两者同时回复。 虽然这应该不是问题、因为结果值应该完全相同、您是否还可以从外设发送 LL_LENGTH_RSP 的屏幕截图?

    中央器件肯定支持 RX 和 TX 251 字节、但外设回复时可能仅支持 RX 最多 27 个字节、这就解释了为什么中央器件只发送 23 长的数据包。

    此致、
    Lea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      嗨 Lea 、这是 来自外设的 LL_LENGTH_RSP。 是 251。 我已再次使用 LightBlue iOS App 进行了检查 它可以接收 185 个字节。  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    “它可以接收 185 个字节“是什么意思? 中央设备能够向 CC2340R5 外设发送 185 个字节、还是只能从 CC2340R5 外设接收 185 个字节? 这是有还是没有碎片?

    此致、
    Lea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中央设备(iOS LightBlue 应用)能够向 CC2340R5 外设发送 185 个字节而不进行 分段。  但我们的 IOS 应用程序有 碎片化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、问题肯定来自您的 iOS 应用程序执行的操作与 LightBlue 应用程序不同 您可以尝试获取 2 个嗅探器日志,一个以 LightBlue 为中心,另一个以 iOS 应用程序为中心吗? 因此、您可以比较两者并查看两个监听器日志之间的不同之处。

    此致、
    Lea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lea:

    在进行额外测试后、我们发现是什么时候进行的 外设启动 MTU 交换 (247) 、iOS 应用程序可以使用传输图像数据 247 字节数据包

    然而,当 iOS App (Central) 启动 MTU 交换 、数据包仍与传送 23 字节有效载荷 、即使 MTU 交换成功完成。 使用 BLE 监听器日志观察到了该行为。

    基于此行为、这是否表明限制来自 IO 应用

    此外、是常用还是推荐使用 外围设备启动 MTU 交换 为了确保智能手机应用程序使用协商的 MTU?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    启动 MTU 交换的设备不应对事务的结果产生任何影响、除非 Apple 设备执行了一些奇怪的操作。

    请分享嗅探器的日志、以便我可以通过 Wireshark 自行查看?

    此致、
    Lea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lea:

    我附加了两个日志以供您参考: PAYLOAD_SIZE_23.pcapng PAYLOAD_SIZE_247.pcapng
    请参阅随附的图像、了解日志中的数据包位置。

    您能否帮助检查日志并告知导致此行为的原因?

    谢谢

    .e2e.ti.com/.../7534.log.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lea:

    如果有机会、您可以帮助检查随附的日志吗?
    我们目前正在调查 23 字节有效载荷行为的根本原因、您的见解将非常有帮助。

    如果需要其他信息、请告知我。

    提前感谢。

    此致、
    生活的示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了 527 MTU 请求,我在您的嗅探器日志中看不到特别令人震惊的东西,而理论上最大可能值应该是 517。
    您可以尝试在 GATT 事件管理器中侦听 ATT_MTU_UPDATE_EVENT 事件、以便查看 MTU 交换是否成功、以及传输了哪个值。

    您还声称 LightBlue 始终能正常工作、您始终能够发送大型有效载荷。 LightBlue 是否总是等待外围设备启动 MTU 交换、这是您看到此消息的原因吗?  另一种方法是将来自中央的 MTU 请求从 527 减少到 200、然后查看您是否能够发送长度约为 200 的数据包。 最后、您也可以在建立连接后尝试从外设重新启动 MTU 交换、以查看这样是否可以解决问题。

    此致、
    Lea