Other Parts Discussed in Thread: CC2755R10, CC2340R5, CC2500, SYSCONFIG, CC1310
器件型号: CC2340R5
Thread 中讨论的其他器件: CC2500、CC2755R10、 SysConfig、 CC1310
尊敬的专家:
关于 CC2340R5。
Q1:您能告诉我数据速率和频率偏差的可配置范围和分辨率吗?
问题 2:另外、您能否告诉我如何在 SmartRF Studio 8 中配置这些参数?
我能够在 SmartRF Studio 7 中配置它们、但 SmartRF Studio 8 似乎没有相关器件。
我正在寻找 CC2500 的后继产品、它支持 10dBm 的发射输出功率、50kbps 的数据速率和专有模式。
理想情况下、我希望使用与 CC2500 通信兼容并在 PHY 配置方面提供高度灵活性的器件。
根据数据表规格、相关器件似乎为 CC2340R53 或 CC2755R10。 但是、在使用 SmartRF Studio 时、我假设存在实际的限制、例如无法为 CC2755R10 选择专有。因此我想确认这一点。
此致、
正常