器件型号: CC2340R5
器件:CC2340R53
Simplelink F3 SDK 版本:8.20.00.119
您好:
我们有一款基于 CC2340R53 MCU 的器件、最近出现了与移动 Android 和 iOS 器件的 BLE 连接问题。
我们的信标速率为 1285ms。
我们还有其他几款基于 TI MCU 的器件也会遇到类似问题。 通常、此问题会在后续连接期间发生。 目前、移动设备正在连接、写入一些 GATT 特性并断开、以便测试重现此情况。 当设备出现故障时、移动设备将尝试连接、然后遇到超时。 移动设备随后将无法在其双扫描中看到设备、以便在一段时间后能够重新连接。 有时它会恢复、但有时不会恢复。
如果您能提供任何建议或见解、
Alex Trujillo