This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:BLE 中央器件重新连接到外设时出现问题

Guru**** 2918060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1622210/cc2340r5-issues-with-ble-central-device-reconnecting-to-peripheral

器件型号: CC2340R5

器件:CC2340R53

Simplelink F3 SDK 版本:8.20.00.119

您好:

我们有一款基于 CC2340R53 MCU 的器件、最近出现了与移动 Android 和 iOS 器件的 BLE 连接问题。

我们的信标速率为 1285ms。

我们还有其他几款基于 TI MCU 的器件也会遇到类似问题。 通常、此问题会在后续连接期间发生。 目前、移动设备正在连接、写入一些 GATT 特性并断开、以便测试重现此情况。 当设备出现故障时、移动设备将尝试连接、然后遇到超时。 移动设备随后将无法在其双扫描中看到设备、以便在一段时间后能够重新连接。 有时它会恢复、但有时不会恢复。

如果您能提供任何建议或见解、

Alex Trujillo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您的联系。

    您是否有一个嗅探器来监控无线通信发生的情况并检查 BLE 通信的状态? 您如何在测试中执行断开连接? 您是否在之后重置设备? 是否重新启用广播?

    BR、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    1. 我一直在使用 Wireshark 来监控信标。
      1. 通过本文、我可以看到、当移动设备端的连接尝试失败时、CC2340R53 仍在广播。
    2. 断开连接由中央器件发起、终止事件出于调试目的记录在我们的 CC2340R53 器件中、因此、例如我们可以在成功连接测试期间看到这一点:
      1772391889,警告,诊断,连接状态:已建立 — 连接至 0x4CADFCB4B9D5 连接 Handle = 0、app_connection.c
      1772391889、警告、诊断、连接编号:1、app_connection.c
      1772391894、警告、诊断、连接终止! (原因:19)、app_connection.c
    3. 在不成功的测试期间、我们不会收到链路建立事件、并会继续广播。
    4. CC2340R53 在发生故障后未重新启动、但在手机无法重新连接的情况下、我使用了另一个器件触发 CC2340R53 的重新启动、随后连接尝试继续失败。 此外、在故障期间、我可以在另一个移动设备上使用 nrf 连接进行连接、而另一个设备仍出现故障、因此它不处于不可连接状态。

     链路层中是否生成了任何事件可用于查看 CC2340R53 是否甚至看到连接请求或响应? 是否有任何事件被触发、我可以附加回调以记录事件发生了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发布失败连接的 Wireshark 日志? 这将使我们能够缩小断开连接的原因。

    如果即使在 CC2340R53 外围设备重新启动后仍然遇到重新连接问题、则问题可能来自绑定。 您是否可以尝试清除故障后的绑定信息并查看设备是否仍然失败?

    此致、
    Lea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 我们到目前为止的测试之后、由于这个问题可能有点复杂、难以重现、因此我们似乎没有任何优秀的 Wireshark 捕获示例来清楚地说明这个问题。 此外、我们发现此问题可能与我们在现场看到的故障不同。 我们仍在努力区分它们是否属于同一问题、或者由于我们运行的某些测试配置而产生的单独问题。 此外,我们不确定这些故障模式的发生是否出于完全相同的原因,或者不是在 Android 和 iOS 上发生,因为我们在测试时观察到了它们行为的细微差异。

    我们的外围设备不应该与手机绑定、因此希望这不会导致问题。 它们只是应该建立一个链接和 r/w 一些 GATT 特性。

    我们希望确定 CC2340R53 是否实际收到 CONNECT_IND。 您是否知道我们可以附加回调以在外设端记录此信息的最早事件? 我们正在尝试在链路层中找到可以记录的最早位置。 否则、如果有任何其他方法来检测这些类型的早期链路层事件、我们非常希望提供建议。

    谢谢您、

    Alex Trujillo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您不确定许多参数、并且由于问题不容易重现、因此很难进行诊断。 如果您根本不使用绑定、但仍在使用配对、则问题肯定不是绑定信息?  

    如果没有链路层的源代码、就无法启用链路层日志记录。 我最好的办法是利用 BleAppUtil 事件处理程序、在应用层进行 BLE 日志记录。 您可以在 C:\ti\simplelink_lowpower_f3_SDK_9_14_02_16\source\ti\ble\app_util\framework\bleapputil_api.h 文件中找到可以侦听的所有可能事件。 最相关的值是来自 BLEAppUtil_GAPConnEventMaskFlags_e 枚举的值、或者如果您需要更薄的控件、则是 BLEApp Util_Hci EventMaskFlags_e 枚举。

    如果将来您有更多信息、或者能够生成可重现性最小的示例、我很乐意提供帮助。

    此致、
    Lea