This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:CC2745R10 中的睡眠电流消耗问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1619143/cc2745r10-q1-sleep-current-consumption-issue-in-cc2745r10

器件型号: CC2745R10-Q1

尊敬的 TI 团队:

我们在定制硬件设计中使用 CC2745R10、发现电流消耗高于预期。

首先、我们能够实现所需的 1mA 电流消耗。 但是、一段时间后、电流会突然从 1mA 增加到 3.9mA、不再返回到 1mA。

我们无法确定此问题是否与硬件 o 软件有关。 在开发板上、电流消耗在 1mA 保持稳定。 但在我们的定制板上、我们面临着这个问题。

我们已经与我们的硬件团队一起对此进行了全面的审查、但无法找到确切的原因。

我们随附了屏幕截图以供您参考。 在图 2 中、可以看到所需的电流消耗 (1mA)。 在图 3 中、电流意外地在一段时间后增加到 3.9mA

 

Image_1.PNGImage_2.PNGImage_3.PNG

我们请求您的支持帮助确定此问题的根本原因。 我们之前在 TI 论坛上提出了一个问题、但问题不大。 请将此作为优先事项、帮助我们尽早解决这一问题。

CCS IDE:CCS 20.3.1
SDK:simplelink_lowpower_f3_SDK_9_11_01_13

 

谢谢、此致
Ratan D.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ratan:

    您能在这里分享之前的 e2e 链接吗?

    此致、

    Megh   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ratan、  

    您是否在软件内的某个时刻启用了 UART 或其他外设? 示波器捕获、广播、扫描、连接中发生了什么? 请告诉我。  

    我已经将此工单重新分配给我们团队中另一名更熟悉 CC2745R10-Q1 功耗的成员。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac、

    感谢您的答复。

    目前、在器件进入睡眠模式后、我们不会在软件中启用 UART 或任何其他外设。当我们处于正常模式时、我们使用 CAN、ADC、LGPT 计时器或 PWM 外设。 进入睡眠模式后、我们不使用 CAN、ADC、LGPT 计时器或 PWM 等任何外设。

    在示波器捕获中、器件处于 BLE 扫描模式、扫描间隔为 100ms、扫描窗口为 10ms。 最初、我们能够在睡眠模式下实现大约 1mA 电流。 但是、经过一段时间(可能从几秒到几分钟不等)后、电流会突然增加到 3.9mA 附近。

    电流增加后、即使器件保持在 SLEEP 模式且没有使用外设、它也不会恢复到之前的 1mA 级别。


    此致、
    Ratan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ratan:

    您可以尝试迁移到 SDK 914 吗? 在某种情况下、HFXT 可能具有边缘启动、这可能会导致施加另一个限制、从而阻止器件进入待机状态。 该器件仍能以更高的电流运行。 SDK 9.14 或更高版本已添加了处理这种情况的功能。 请告诉我 ,如果这可以解决您的问题,非常感谢!

    此致、

    现金