Other Parts Discussed in Thread: CC2674R10
器件型号: CC2674R10
我们提供了一款在外部稳压器模式下使用 CC2674R106T0RGZR 且供电电压为 1.8V 的产品。 一些现场器件显示频繁复位。 大小 SysCtrlResetSourceGet 然后返回 RSTSRC_VDDS_LOSS 。
CC2674R10 实施: 
直接在处理器处进行 1.8V 去耦: 
上游电源是 TI TPS62841DGRR、由 3.0V~4.2V 锂电池供电。 
每当我们尝试检测器件以监测压降时、器件就会停止表现出该行为。 为了进一步说明、只有一些现场器件显示该值、可能为 10%。
Simplelink SDK 版本: 7.10.01.24
参考 SWCU194、在外部稳压器模式下、我们会相信欠压电压为 1.65V。 TPS62842DGRR 似乎不可能使输出降至 1.65V、而 1.8V 上的其他器件可能总共消耗的最大 50mA。
感谢提供任何有关调试此问题的建议。 请告诉我其他问题。