This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRFTRXEBK:Windows 11 上的 SmartRF Studio 7 无法识别 SMARTRFTRXEBK + CC2500

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SMARTRFTRXEBK, CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1631619/smartrftrxebk-smartrftrxebk-cc2500-not-recognized-with-smartrf-studio-7-on-windows-11

部件号: SMARTRFTRXEBK
主题: CC2500 中讨论的其他部件

您好的团队、

几年前、我有一个使用 SMARTRFTRXEBK + CC2500EM 的设置、它用于在我的 Windows 10 计算机上工作。 我现在正在使用此器件/设置恢复工作、SmartRF Studio 7 在“已连接器件“部分中或在 2.4GHz 器件选择中右键点击器件时未显示电路板。 当 USB 模式亮起并且“Enable"和“和“SmartRF “开关都处于正确位置时、电路板的电源正常。

我已经确认 Cebal 和 VCP 驱动程序已安装在程序文件中、设备管理器中的驱动程序显示为最新版本、但仍显示为未知 USB 设备。 我还尝试以管理员身份在兼容模式下运行 SmartRF Studio 7。 对接下来要尝试什么有什么想法?

此致、
Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke

    我不是 TRXEB 电路板的专家、但在我这边使用 SmartRF Studio 7 版本 2.32m + CC2500 和 Windows 11 对其进行了测试、并按预期工作。

    我建议您查看以下文档中的第 11 节、以了解执行这些步骤是否有所不同。

    SmartRF 收发器评估板用户指南(修订版 A)

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siri:

    感谢您努力使其正常运行。

    我正在查看文档第 11 节的说明。 在步骤 4 中失败。 评估板未显示。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siri:

    我们发现问题是仅供电源的 USB 电缆、因此在我们切换电缆后、它就已连接。 现在、使用 SmartRF Studio 将功率输出设置为+1dB、但我们的读数为–6dB。 我已经进行了检查、以确保 SmartRF 和我们的分析器之间的中心频率相匹配、并且使用 1 英尺长的射频电缆进行 CW 测试未调制。  

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴您能够使用 Studio。 我会将其分配给我们的射频/硬件团队、以便就输出功率为您提供进一步支持。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    在 SmartRF Studio 中、您可以使用测量输出功率 未调制 中的包装类型 连续 Tx 并告诉我们使用+1dBm 设置测量的输出功率吗?  

    您正在测量 TI  CC2500EM 吗?

    此致、

      Richarf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个电路板显示–9.1dBm。 另一个读数为–7.9dBm。

     

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、使用 CC2500EM 进行测量

    t

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处缺失 10dB、并且设置看起来是正确的。 我们将在实验室中使用相同的设置来测量此性能、以仔细检查 是否测量 1dBm 输出功率。