This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:85°C /90% RH 可靠性测试后的 ADC 增益误差异常(单单元)

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1636303/cc2640r2f-cc2640r2f-adc-gain-error-anomaly-after-85-c-90-rh-reliability-test-single-unit

器件型号: CC2640R2F

尊敬的 TI 团队:  (或替换为特定 AE 的名称)

我们有一位客户在使用  CC2640R2F  电池测试仪)高效管理。 在最近的产品可靠性测试中、他们观察到了有关 ADC 读数精度的异常。 我们正在就此问题寻求您的技术支持和建议。

以下是系统背景和观察到的异常的总结:

【系统背景和应用】

  • 终端应用:  电池测试仪。 CC2640R2F ADC 用于测量外部电池电压(测量范围:4V 至 31V)。

  • 硬件/软件架构:  硬件利用分压器网络和运算放大器 (OPA) 将高电压降至 ADC 可接受的范围。 在软件方面、已经实施了初始校准以补偿硬件元件容差(例如,电阻器变化,OPA 失调电压误差)、从而确保精度在室温下符合产品规格。

【异常描述】

  • 测试条件:  85°C 温度下的高温/高湿度(湿热)/90% RH 条件下的高温/高湿度。 在器件恢复到室温后进行测量。

  • 样本大小:  5 个原型器件(每个器件包含一个 CC2640R2F)。

  • 发现的问题:

    • 恢复到室温后、5 个器件中有 4 个器件将 ADC 测量精度保持在规格范围内。

    • 不过、1 个器件表现出显著的误差放大。

    • 特性:  对于低于 14V 的电压、精度保持在规格范围内。 但是、对于高于 14V 的电压、误差超过规格;和  误差随着测得的电压变高而成比例增加。  这种行为与 ADC 非常相似  增益误差  或内部基准电压漂移 Vref )。

[需要 TI 提供帮助]

如果您能帮助评估这种现象并提供进一步的分析和调试建议、我们将不胜感激。 您的指导对于我们帮助客户解决此问题非常有价值。

非常感谢您的支持!

此致、

Mike1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、  

    我不能完全确定该组件是否损坏了器件封装、以及是否由于潮湿而加剧了潮湿的热量而导致此问题。

    在这种情况下、我会要求客户创建一个更大的样本大小并观察故障数量。 这可能会暴露一种允许对该问题进行进一步调查的趋势。  

    我还想检查其他因素、例如器件下方的焊料不足(湿度可能会在器件下方累积并产生泄漏路径)、焊锡膏类型和化合物以及其他组装因素。 当然、执行自动装配始终是可取的。  

    我将尝试思考可能影响此情景的其他方面、并汇报。  

    此致、

    Rafael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Rafael:  

    感谢您的 评论、我将让我的客户 创建一个更大的样本大小并观察故障数量。

    Mike