This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:执行信道探测时、发送启用过程命令时返回错误。

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1629789/cc2745r10-q1-when-performing-channel-sounding-an-error-is-returned-when-sending-the-enable-procedure-command

器件型号: CC2745R10-Q1

TI、您好:

硬件环境:2 X CC2745

软件环境:SDK 版本:9.14.02.16   

执行信道探测测距时、中会发生以下错误 LE CS 过程启用完成事件 在发起者执行时由反射者返回 ChannelSabing_procedureEnable 命令。

如下图所示:  

TI_error.jpg

我注意到enable返回值中的参数为 0、但在正常信道探测测距期间、该参数应设置为 1。

请帮助我回答以下问题。

1.enable标准蓝牙协议中不存在此参数。 它是 TI 特有的参数吗?

2.是否从启动器传递了此参数?

此致、

James

2026.3.25

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    由衷地为此处的晚通知而道歉。 我们最后遇到了一个问题、导致缺少一些新线程。 这个问题是否仍然存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    CS_ProcedureEnable () 函数是发起方启动信道探测过程的方式。 调用此函数后、它会等待关键节点/反射者返回 CS_SUBEVENT_RESULTS、此时信道探测数据将可用。 您能告诉我代码中的位置吗  使能  变量已声明? 我可以在您发送的图像的变量部分看到、但不能在实际代码中看到。 您是否也可以发送您在启动器端调用 CS_ProcedureEnable () 的图像或代码? 此函数通常返回状态、0 表示成功、因此我不确定在哪里 使能  参数设置为 1 以指示信道探测距离。 谢谢。

    Eshaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eshaan:

    感谢您的答复。

    如下图所示、在以下函数中调用该参数并设置为 1。 调用后、信道探测无法启动、因此返回错误代码 0x11(不受支持的参数)。

    此外、我能否大概询问信道探测 1 到 4 距离功能何时可用于测试?

    此致、

    James

    2026.4.21

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、James、

    您能否向我发送整个 python 文件? 您是否更改了任何其他设置? python 脚本可以开箱即用、因此我想在我这边重现问题、以便我可以帮助调试。  

    关于您的问题、我不确定何时可以使用 1 到 4 范围功能、我必须就此与您联系。